JAJU935 May 2024
この設計は入力ゲイン段を簡単に選択できるため、幅広い入力信号に対応できます。これは、複数の入力範囲を持つ DMM などのアプリケーションに便利有益です。ゲインの切り替えは比較的簡単なためです。
PGA855 は追加の ADC ドライバなしで ADS127L21 の入力を駆動でき、ADS127L21 は入力バッファとリファレンス バッファを内蔵しているため、外部アンプは不要です。高集積により、設計が大幅に簡略化され、スペースが節約されます。このシステムは、帯域幅とダイナミック レンジが広く、非線形性が小さいため、AC 精度と DC 精度が非常に優れています。