JAJU936 May 2024
インターロック ループ内の任意の場所にグランドへの短絡が挿入された場合、TIDA-020069 はグランド短絡状態になります。この短絡は、HVIL-Send と負荷の間、任意の負荷抵抗 (HV コネクタ) の間、負荷と HVIL-Return の間に挿入される可能性があります。この状態では、テスト結果画像に示すように、「Short to Ground」(グランドへの短絡) と表示されたオンボード LED が点灯します。このグランド短絡状態の原因として、不適切な配線接続、コネクタの劣化、サービス中の誤操作によるインターロック ピンとグランドの短絡が考えられます。この状態は故障モードを表しており、HEV/EV の高電圧バッテリが直ちに無効化される必要があることを TIDA-020069 は示しています。
図 2-17 に、グランド短絡障害中の HVIL-Send と HVIL-Return に期待される動作を示します。高電圧コネクタは、TIDA-020069 と直列に接続された抵抗としてモデル化されています。しかし、グランドへの短絡がインターロック ループに挿入されています。
この障害状態では、HVIL-Send と HVIL-Return の両方の電圧が Low にプルされます。リファレンス デザインのセクション 2.3.1.3 のクランプ ダイオードは、HVIL-Send と HVIL-Return をグランドにクランプし、これらのピンがグランドより低い電位にプルされないようにしています。これにより、低電圧効果を防止し、HVIL-Send と HVIL-Receive に接続される MCU などの下流デバイスを保護します。
バッテリ短絡モードとは異なり、HVIL-Send と HVIL-Return の間の差動電圧 VDIF には、インターロック ループ内に短絡が挿入される場所に応じて、顕著な差があります。図 2-18 において、この状態での HVIL-Send と HVIL-Return の電圧はどちらも下側スレッショルド電圧より低くなっています。ただし、障害状態における HVIL-Send の電圧は、グランド短絡の位置によって変わる可能性があります。HVIL-Send ノードと最初の負荷抵抗との間にグランド短絡が存在する場合、HVIL-Send はグランドにプルされます。HVIL-Return ノードの近くにグランド短絡が挿入された場合、HVIL-Send の電圧は上がります。この HVIL-Send 電圧は下側スレッショルド電圧レベルを超えることがあります。TIDA-020069 が正常に動作するには、HVIL-Send が上側スレッショルド電圧レベルより低く、かつ HVIL-Return が下側スレッショルド電圧レベルより低い必要があります。
この状態の結果は、「テスト結果」セクションで確認できます。