JAJU943 August 2024
取得した信号のスペクトルを制限するために、バンドパス フィルタが実装されています。ソーラー インバータ システムはノイズの多い環境になる可能性があるため、4 次ローパス フィルタと 4 次ハイパス フィルタを選択しています。周波数範囲の上限と下限を簡単に調整できるように、個別の構造が選択されています。このフィルタは、スイッチング周波数や他のノイズ源をフィルタリングするように設計します。このデザインでは、30kHz~100kHz の周波数帯域が選択されていますが、各アプリケーションに対して周波数帯域を個別に調整する必要があります。