JAJU950 October 2024
図 3-2 に示す回路図は、このリファレンス デザインの 4 つのイーサネット PHY すべてに対して同じクロック ソースを供給できるように、テキサス・インスツルメンツの BAW 発振器をクロック バッファとともに使用しています。この実装は、リンク パートナーがイーサネット PHY の回復クロック機能を使用して時間同期システムのジッタを低減するのに役立ちます。