JAJU957 November 2024
本デバイスの IO 電圧供給には、3.3V 電源が必要です。IO 電圧は 1.8V でも構成可能です。この場合、このソースは必要ありません。
TLV75533P は、テキサス・インスツルメンツの超小型、低静止電流の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、500mA の電流を供給し、ラインと負荷の過渡性能に優れています。この低ドロップアウト (LDO) は、このリファレンス デザインの 3.3V 電源供給に使用されています。
3.3V はデバイスの IO に電源を供給するために使用されます。3.3V レールからの電流要件は、最大 90mA に達する可能性があります。このレールには低電流が要求されるため、DC/DC レギュレータの代わりに LDO が使用されています。これにより、BOM コストも大幅に削減できます。以下は、TLV75533PDRVR の主な特長です。