JAJU958 November 2024
連続導通モード (CCM) は、高い効率を維持すると同時に、ストリング インバータに必要な定電流を供給するためのモードです。入力電圧範囲、出力電圧、負荷電流を規定すると、CCM を維持するための設計パラメータとしてインダクタの値が残ります。
簡単に言って、コンバータの目的のリップル電流 (ΔI) を定義します。通常、ΔI は出力電流 (IO) の 0.2~0.4 倍です。リップル電流係数として 0.4 を選択します。
最大出力電流 18A を考慮し、FET の電圧降下とインダクタの抵抗を無視すると、次の式が得られます。
18A、600W の条件時の出力電圧は約 33.3 Vです。入力電圧は PV パネルの最大電力点で 43V と見なすことができ、ここから出力インダクタンス 3.48μH を導き出すことができます。半負荷時に、18A、300W 条件での出力電圧を考慮すると約 16.7V、入力電圧も 43V になります。半分の照射での MPP 電圧は全照射時の MPP 電圧とほぼ同じであるため、出力インダクタンスは約 4.7μH です。
サイズが同じ場合、インダクタンスが小さいインダクタは飽和電流が大きくなる可能性があります。最後に、この設計をコンパクトにするため、3.6μH インダクタを選択しています。