JAJU958 November 2024
LM74610-Q1は、逆極性保護回路で N チャネル MOSFET と組み合わせて使用できるコントローラ デバイスです。このデバイスは、電源と直列に接続したとき、外部 MOSFET を駆動し、理想 ダイオード整流器をエミュレートするように設計されています。この方式はグランドを基準としていないため、IQ はゼロです。LM74610-Q1 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET のゲート駆動と、逆極性になった場合に MOSFET のゲートを放電するための高速応答内部コンパレータを備えています。この高速プルダウン機能により、逆極性が検出された場合に逆電流の量と持続時間を制限します。また、このデバイス設計は、認定済み TVS ダイオードにより CISPR25 Class 5 EMI 仕様と車載用 ISO7637 過渡要件にも適合しています。