JAJU958 November 2024
バイパス回路は、オプティマイザのメイン回路またはパネルの誤動作時に重要な役割を果たします。従来型のソーラー電力オプティマイザは、バイパス回路にショットキー ダイオードまたは P-N 接合ダイオードを使用しています。ストリング電流が大きい場合、高い順方向電圧降下により、ダイオードの消費電力が大きな熱の問題を発生する可能性があります。バイパス回路の消費電力を低減するために、別の設計では MCU によって制御されるアクティブ MOSFET を使用しますが、MOSFET の通常動作は MCU によって決まります。
この設計では、信頼性が高く低消費電力の方法を使用しています。この設計では、オンまたはオフの切り替えは MCU の信号に依存しないため、MCU が機能していない場合でも、設計はストリング電流を低消費電力でバイパスできます。この設計では LM74610-Q1 を使用してスタンドアロンの MOSFET 制御を行い、外部からの介入なしで自律的に動作できます。Analog Design Journal の記事『ソーラー アプリケーションで理想ダイオード コントローラをスケーラブルな入力バイパス スイッチとして使用する方法』で、この方式の詳細な設計と動作原理を説明しています。ディプリーション MOSFET QD をセンス パスに追加することで、理想ダイオード コントローラの逆電圧範囲 (42V 定格) を簡単に拡張できます。ストリング電流がパワー MOSFET Q1 を流れるため、バイパス回路の消費電力が低減されます。