JAJU958 November 2024
実装されている電力線通信には、FSK 変調が使用されます。この設計では、TIDA-060001 および BOOSTXL-AFE031-DF1 のレシーバ実装と同様に、SunSpec RSD レシーバが実装されています。『SunSpec® 高速シャットダウン送受信』デザイン ガイドおよび『BOOSTXL-AFE031-DF1』ユーザー ガイドも参照してください。このリファレンス デザインでは、双方向の周波数シフト キーイング (FSK) ベースの PLC を実装できます。