JAJY130 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   概要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS の動作原理と業界トレンド
  5.   新しいバッテリ化学物質
  6.   ワイヤレス BMS
  7.   バッテリ容量とバッテリ状態の高度な推定
  8.   セル・スーパーバイザ・ユニット (CSU) の詳細
  9.   従来型とインテリジェント型のバッテリ・ジャンクション・ボックス (BJB) の比較
  10.   BJB の詳細
  11.   バッテリ制御ユニット (BCU) の詳細
  12.   包括的なバッテリ・テスト環境エコシステムの構築
  13.   まとめ
  14.   その他のリソース:

BMS は、バッテリの損傷からの保護、インテリジェントな充電 / 放電アルゴリズムによるバッテリ寿命の延長、残りバッテリ寿命の予測、動作状態でのバッテリの維持を実現します。リチウムイオン・バッテリ・セルには、高度な電子制御システムが必要という大きな課題があります。さらに、火災や爆発による負傷という大きなリスクも存在します。このため、BMS には性能、安全性、コストに関するすべての指標を満たすために、最先端のシリコンが必要です。

一般的に、BMS の 3 つの主要課題は航続距離の最大化、コストの改善、安全性の向上で、あらゆる設計者が改善に努めています。

こうした課題の 1 つを解決すると、他の課題に悪影響が及ぶことがありますこのホワイト・ペーパーでは、3 つの課題すべてに対処するためのいくつかの新しいトレンドについて説明します。