このアプリケーション・ノートは、産業用 AM64x Sitara プロセッサに電力を供給する非車載システムに TPS65220 または TPS65219 パワー・マネージメントIC (PMIC) を統合する際のガイドとして使用できます。注文可能な型番の比較表には、AM64x のさまざまな使用事例をサポートする、工場出荷時にプログラム済みの TPS65220 および TPS65219のバリエーションの構成が詳細に記載されています。設計プロセスを支援するために、電源マップの例が提供されます。
Sitara™is a TM ofTI corporate name.
Arm®is a reg TM ofArm Ltd.
Other TMs