• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 電源設計へのアプローチ方法 - パート 2

    • JAJA743 march   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 電源設計へのアプローチ方法 - パート 2
  1.   1
  2. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
APPLICATION BRIEF

電源設計へのアプローチ方法 - パート 2

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

本シリーズの第 1 回目、電源設計へのアプローチ方法 - パート 1では、電源を適切に設計するために適切な仕様を確立することがどれほど重要であるかについて説明しています。このアプリケーション・ブリーフでは、特定のトポロジの決定に影響を与える仕様のパラメータ (図 1 を参照) の概要を示します。


GUID-20230203-SS0I-80JK-QP9S-XRV4BKGKV0WP-low.svg

図 1 特定のトポロジの決定に影響を与える可能性のある仕様のパラメータ

アプリケーションが入力と出力の間に絶縁バリアを必要としない場合、VIN と VOUT の比率、入力と出力の電圧に対するリップル要件、最大出力電力によって、通常は選択するトポロジが決まります。降圧、昇圧、昇降圧、シングルエンド型 1 次インダクタンス・コンバータ (SEPIC)、および Zeta は、最大 250W の電力範囲に対応する最も一般的な非絶縁型電源トポロジです。降圧コンバータは入力電圧を降圧し、昇圧コンバータは入力電圧を昇圧します。昇降圧型、SEPIC、および Zeta は、出力電圧と等しいか、小さいか、または大きい入力電圧を持つことができます。設計の入力電圧が出力電圧と異なる符号を持つ場合は、反転昇降圧または逆接続コンバータを選択します。どちらのトポロジでも、入力電圧の絶対値は、出力電圧の絶対値と等しいか、小さいか、または大きくなります。

表 1 に、入力電圧と出力電圧の関係、およびここに記載されている非絶縁型トポロジの代表的な電力範囲を示します。表 1 に示す出力電力制限を超える必要がある場合は、2 つ以上のインターリーブ・コンバータ段を並列接続するか、絶縁型トポロジを使用することが適切です (表 2 を参照)。これらはすでに高い電力レベルを意図しているためです。

表 1 非絶縁型トポロジの概要
トポロジ 入力電圧と出力電圧の関係 代表的な出力電力制限
降圧 VIN ≥ VOUT 100W
昇圧 VIN ≤ VOUT 100W
昇降圧 VIN ≤ VOUT および VIN ≥ VOUT 100W (2 個のスイッチ)、
250W (4 個のスイッチ)
SEPIC VIN ≤ VOUT および VIN ≥ VOUT 50W
Zeta VIN ≤ VOUT および VIN ≥ VOUT 50W
反転昇降圧 |VIN| ≤ |VOUT| および |VIN| ≥ |VOUT| 100W
Ćuk |VIN| ≤ |VOUT| および |VIN| ≥ |VOUT| 50W

絶縁型トポロジは、入力電圧を昇圧または降圧することができます。この出力電圧は、正の値にも負の値にもなります。トランスの巻線を追加することで、単一の出力電圧だけではなく、複数の出力電圧を生成することもできます。フライバック、フォワード、プッシュプル、ハーフブリッジ、フルブリッジの各コンバータは、最も一般的な絶縁型トポロジです。これらのトポロジで損失を最小化する最も一般的な方法は、コンバータを共振または準共振モードで動作させることです。共振コンバータは、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) またはゼロ電流スイッチング (ZCS) を活用しています。例として、疑似共振フライバック、アクティブ・クランプ・フライバックまたはフォワード、インダクタ・インダクタ・コンバータ (LLC) ハーフブリッジ、フルブリッジ、位相シフト・フルブリッジがあります。表 2 に、各種絶縁型トポロジの電力範囲を示します。

表 2 絶縁型トポロジの概要
トポロジ 入力電圧と出力電圧の関係 代表的な出力電力制限
フライバック VIN ≥ VOUT, pri、 10W
フライバック VIN ≤ |VOUT| および VIN ≥ |VOUT| 150W
順方向 VIN ≤ |VOUT| および VIN ≥ |VOUT| 250W
プッシュプル VIN ≤ |VOUT| および VIN ≥ |VOUT| 500W
ハーフブリッジ VIN ≤ |VOUT| および VIN ≥ |VOUT| 500W
フルブリッジ VIN ≤ |VOUT| および VIN ≥ |VOUT| > 500W

コンバータの出力で非常に優れた負荷過渡応答が発生する可能性がある場合、連続導通モードで動作するフライバック・トポロジでは良好なダイナミック特性が得られないことを理解することが重要です。これは、コンバータの伝達関数に含まれる右半平面ゼロ (RHPZ) によって、このタイプのコンバータの帯域幅が通常 5kHz 未満に制限されるためです。光アイソレータの帯域幅は、絶縁型トポロジの出力電圧フィードバック・パスに通常必要であり、過渡応答動作のもう 1 つの欠点になる可能性があります。電源で非常に優れた過渡応答動作が必要であるにもかかわらず、降圧コンバータとは異なるトポロジを使用する必要がある場合は、2 段のアプローチが最適な選択肢になる可能性があります。もう 1 つのオプションは、コントローラを電源の 2 次側に配置することです。

降圧、昇圧、SEPIC、フライバックの各トポロジは、力率補正 (PFC) 回路として使用できます。最も一般的な選択肢は PFC 昇圧です。

本シリーズのパート 3 では、降圧、昇圧、昇降圧の各コンバータについて説明します。

その他の資料

  • Power Stage Designer を使用して電力段を設計する
  • 『電源トポロジ・ハンドブック』と『電源トポロジ・クイック・リファレンス・ガイド』をダウンロードする
Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale