• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計

    • JAJA813 January   2025

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計
  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Brief

AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC
を使用した電源設計

最新の英語版をダウンロード

このアプリケーションの概要では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。その後、バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス デザインのすべての部品は車載認定取得済みです。

TPS6593-Q1 IC には、5 つの降圧コンバータと 4 つの LDO が搭載されています。この PMIC は不揮発性メモリ (NVM) をプログラム可能です。つまり、お客様が設定を変更することなく、 テキサス・インスツルメンツの製造ラインでデフォルトのレジスタ値がこのプラットフォームに必要な値に設定されます。このワンタイム プログラマブル (OTP) スピンの注文用部品番号の全体は TPS6593C4C8RWERQ1 です。OTP 設定の詳細については、特定の部品番号の『テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

この電源設計は、テキサス インスツルメンツの PMIC、同期整流式降圧コンバータ、LDO を使用して、必要な AC8025 のレールに電力を供給する方法の一例です。この電源設計は、SoC のバリアント、電流要件、使用するペリフェラルなどの実際の使用事例に基づいて、カスタマイズと最適化が可能です。

設計パラメータ

表 1 に、電源レール、負荷要件、電力グループを示します。

表 1 電源レール、負荷要件と電源グループ
電源レール電圧 (V)電流 (A)電力グループ
LPDDR4、LPDDX41.125
D1V1_DDR1.15
IVI_D1V81.83.53
IVI_A1V81.83
SFT_0V80.80.52
IVI_D3V33.33.54
IVI_A3V33.34
VDDQ_0V60.60.36
SFT_1V81.80.153
SFT_3V33.30.154
RTC_0V80.80.152
RTC_1V81.80.153
VCORE_0V80.8—1
IVI_A0V80.81
UFS_1V21.223
RTC_3V33.30.154

電力設計

図 1 に、AC8025 SoC 電源レールに電力を供給する LM25149-Q1、TPS6593-Q1、TPS62875-Q1、TPS628502-Q1、TPS784-Q1 デバイスを含むブロック図を示します。

この電源設計の主な特徴は以下の通りです。

  • AC8025 レールの電源シーケンスは、PMIC TPS6593-Q1 により制御されます
  • TPS6593-Q1 デバイスの GPIO 出力を使用して、TPS62875-Q1、TPS628502-Q1、または TPS784-Q1 デバイスを制御し、電源シーケンスを実行できます
PMP41107, TIPA-020001 AC8025 電源のツリー ブロック図図 1 AC8025 電源のツリー ブロック図

シーケンシング

図 2 に、電源レールと電力グループに対応する信号の電源投入タイミングの例を示します。

PMP41107, TIPA-020001 電源シーケンス図 2 電源シーケンス

回路図

図 3 に、重要な部品と LM25149-Q1 の回路図を示します。レイアウトのガイダンスについては、対応するデバイスのデータシートと EVM ユーザー ガイドを参照してください。

PMP41107, TIPA-020001 LM25149-Q1 の回路図図 3 LM25149-Q1 の回路図

図 4に、重要な部品を使用する MCU 電源回路図で使用される TPS6593-Q1 および LDO TLV793P-Q1 を示します。レイアウトのガイダンスについては、対応するデバイスのデータシートと EVM ユーザー ガイドを参照してください。LDO の入力および出力コンデンサの値については、データシートの推奨事項を参照してください。

PMP41107, TIPA-020001 TPS6593-Q1 および MCU 用 LDO の回路図図 4 TPS6593-Q1 および MCU 用 LDO の回路図

図 5 に、重要な部品と TPS62875-Q1 の回路図を示します。レイアウトのガイダンスについては、対応するデバイスのデータシートと EVM ユーザー ガイドを参照してください。

PMP41107, TIPA-020001 TPS62875-Q1 の回路図図 5 TPS62875-Q1 の回路図

図 6 に、重要な部品と TPS628502-Q1 の回路図を示します。レイアウトのガイダンスについては、対応するデバイスのデータシートと EVM ユーザー ガイドを参照してください。

PMP41107, TIPA-020001 TPS628502-Q1 の回路図図 6 TPS628502-Q1 の回路図

図 7 に、重要な部品と TPS784-Q1 の回路図を示します。レイアウトのガイダンスについては、対応するデバイスのデータシートと EVM ユーザー ガイドを参照してください。

PMP41107, TIPA-020001 TPS784-Q1 の回路図図 7 TPS784-Q1 の回路図

まとめ

このアプリケーション ブリーフで概要を説明している設計では、LM25149-Q1、TPS6593-Q1、TPS62875-Q1、TPS628502-Q1 と TPS784-Q1 を使用して、良好な効率を維持しながら、AutoChips AC8025 SoC の電力要件を満たします。この設計は、最小限の外付け部品数で簡素化されます。I2C 制御により、TPS6593-Q1 デバイスの診断テストや他の制御を行うことができます。

商標

AutoChips™ is a trademark of NavInfo Co., Ltd.

All trademarks are the property of their respective owners.

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale