このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ディスクリート計測アンプ (IA) を用いた設計を統合型 IA を用いた設計と比較すると、メリットやデメリットが多数存在し、しばしば議論となります。考慮する必要のある要素としては、プリント基板 (PCB) の面積、ゲイン範囲、(温度に対する) 性能、コストなどがあります。この記事の目的は、3 種類のデュアル電源 IA 回路を比較することです。1 つ目はクワッド オペアンプ (OP アンプ) を使用したディスクリート IA、2 つ目はゲイン設定抵抗 (RG) を内蔵した汎用 IA、3 つ目は外付け RG を使用する高精度 IA です。