• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • フライバック コンバータ設計上の検討事項

    • JAJT309 February   2024 UCC28C50

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • フライバック コンバータ設計上の検討事項
  1.   1
  2.   2
    1.     3
  3. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Technical Article

フライバック コンバータ設計上の検討事項

最新の英語版をダウンロード

John Betten

フライバック コンバータには、最も低コストな絶縁型パワー コンバータであること、複数の出力電圧を簡単に供給できること、シンプルな 1 次側コントローラ、最大 300W の電力供給ができることなど、多くの利点があります。フライバック コンバータは、テレビから電話の充電器、通信、産業用アプリケーションまで、多くのオフライン アプリケーションで使用されています。それらの基本的な動作は、特にこれまでこういう設計をしたことがない人には、設計の選択肢が多く、手に負えないように見えるかもしれません。53VDC~12V/5A の連続導通モード (CCM) フライバックの設計における主な考慮事項をみていきましょう。

250kHz で動作する 60W フライバックの詳細な回路図を、図 1 に示します。FET Q2 がオンになると、入力電圧がトランスの 1 次巻線の両端に印加されます。巻線に流れる電流が増加し、エネルギーをトランス内に蓄積できるようになります。出力整流器 D1 は逆バイアスされるため、出力への電流フローはブロックされます。Q2 がオフになると、1 次側電流が中断され、巻線の電圧極性が強制的に反転します。電流が 2 次巻線から流れ出すようになり、ドット電圧を正として巻線電圧の極性が反転します。D1 は導通し出力負荷に電流を供給して、出力コンデンサを再充電します。

GUID-33053A34-37CF-4854-BC1F-DD583307BA28-low.png図 1 60W CCM フライバック コンバータの回路図

トランスの巻線を追加したり、他の巻線の上に重ねて追加の出力を得ることもできます。ただし、出力を追加するほど制御の精度が低くなります。これは、巻線とコアの間の磁束リンケージ (カップリング) が不完全であり、巻線が物理的に分離されて漏れインダクタンスが発生するためです。この漏れインダクタンスは、1 次巻線および出力巻線と直列の浮遊インダクタンスとして動作します。これにより、意図しない電圧降下が巻線と直列に発生し、出力電圧制御の精度が実質的に低下します。一般的な目安として、適切に巻かれたトランスを使用する場合、制御を行わない出力はクロスロード時に +/-5 ~ 10% の範囲で変動することを想定します。さらに、制御された高負荷の出力が、漏れに起因する電圧スパイクのピークを検出することで、無負荷の 2 次側出力電圧を大幅に上昇させる可能性があります。この場合、プリロードまたはソフト クランプが電圧の制限に役立つことがあります。

CCM と不連続導通モード (DCM) 動作にはそれぞれ利点があります。定義上、DCM 動作は、次のサイクルが開始する前に出力整流器電流が 0A まで減少したときに発生します。DCM 動作のメリットには、1 次側インダクタンスが小さく、通常、電源トランスが小さくなること、整流器の逆回復損失と FET のターンオン損失が除去されること、右半面ゼロが発生しないことなどが挙げられます。ただし、CCM と比較して、1 次側と 2 次側でのピーク電流の増加、入力と出力の容量の増加、電磁干渉 (EMI) の増加、軽負荷時のデューティ サイクル動作の減少によって、これらのメリットは相殺されます。

GUID-8515DF9F-CA6C-4F00-ADAA-7000BBDA1AC0-low.png図 2 CCM と DCM の各フライバック FET と整流器の電流の比較

図 2 は、最小 VIN 時に Q2 および D1 の電流がどのように変化し、負荷は CCM および DCM の両方で最大値から約 25% までどのように減少するかを図示しています。CCM では、入力電圧が固定で、負荷がその最大設計レベルと最小設計レベル (約 25%) の間にあるとき、デューティ サイクルは一定です。負荷が減少すると、DCM に達するまで電流の「ペデスタル」レベルが低下し、ここでデューティ サイクルが減少します。DCM では、最大デューティ サイクルは最小 VIN および最大負荷でのみ発生します。入力電圧が高くなると、または負荷が減少すると、デューティ サイクルが減少します。

これにより、ハイラインおよび最小負荷時のデューティ サイクルが小さくなる場合があるため、コントローラがこの最小オン時間で正しく動作できることを確認してください。DCM 動作では、整流器電流が 0A に達した後、デューティ サイクルが 50% 未満の場合にデッドタイムが発生します。FET のドレイン側の正弦波電圧が特徴で、残留電流、寄生容量、漏れインダクタンスによって決まりますが、一般的には特に問題はありません。この設計では、スイッチング損失とトランス損失の低減により高い効率を実現できるため、CCM 動作を選択しました。

この設計は、12V 出力が規定値に達した後で、1 次側を基準とする 14V バイアス巻線を使用してコントローラに電力を供給することで、入力から直接電力を供給する場合と比較して損失を低減します。ここでは低リップル電圧を重視して 2 段の出力フィルタを選択しました。1 段目のセラミック コンデンサは、D1 内の脈動電流から発生する高 RMS 電流を処理します。これらのリップル電圧はフィルタ L1 と C9/C10 によって低減され、リップルが約 1/10 に低減されるとともに、C9/C10 の RMS 電流も減少します。より高い出力リップル電圧が許容される場合、インダクタ - コンデンサ間のフィルタは不要ですが、出力コンデンサは RMS 電流を完全に処理できる必要があります。

UCC3809-1 または UCC3809-2 コントローラは、絶縁アプリケーションでは U2 フォトカプラと直接接続するよう設計されています。非絶縁設計では、U2 と U3 を不要にするとともに、エラー アンプを内蔵した UCC3813-x シリーズなどのコントローラに直接接続された電圧帰還分圧抵抗を不要にできます。

Q2 および D1 のスイッチング電圧は、トランスの巻線間および部品の寄生容量に高周波の同相電流を生じさせます。EMI コンデンサ C12 が帰路を提供していない場合、これらの電流が入力や出力に流入し、ノイズが増加したり、誤動作する可能性があります。

Q3/R19/C18/R17 の組み合わせにより、発振器の電圧ランプを、電流モード制御に使用される R18 の 1 次側電流センス電圧に加算することで、スロープ補償が行われます。スロープ補償により、広いデューティ サイクルのパルスの後に狭いパルスが続くことが特徴の、サブハーモニック発振が除去されます。このコンバータは 50% を超えて動作しないように設計されているので、スイッチ ジッタの影響を低減するため、代わりにスロープ補償を追加しました。ただし、過度の電圧スロープが原因で、制御ループが電圧モード制御の方向に押され、不安定になる可能性があります。最後に、フォトカプラは 2 次側からエラー信号を転送して、出力電圧の制御を維持します。フィードバック (FB) 信号は、電流ランプ、スロープ補償、出力誤差信号、および過電流スレッショルドを低減するための DC オフセットで構成されます。

Q2 と D1 の電圧波形を 図 3 に示します。ここには漏れインダクタンスとダイオードの逆回復に起因するリンギングがいくつか表示されています。

GUID-4708EA19-5587-45A8-ACE7-2D90669A8F93-low.png図 3 FET と整流器のリンギングは、クランプとスナバ (57VIN、12V/5A) により制限されます。

フライバックは、低コストの絶縁型コンバータを必要とするアプリケーションでは標準と考えられています。この設計例では、CCM フライバック設計の基本的な設計上の考慮事項を扱っています。

Power House に関するテキサス・インスツルメンツの Power Tips ブログ シリーズをご確認ください。

次の資料もご覧ください:

  • Power Tips #75:『車載システム向け USB パワー デリバリ』
  • 『フライバック コンバータを 2 段 LED ドライバのフロント エンドとして設計する方法』
  • LTC 設計ノート:『560V 入力、光絶縁を使用しないフライバック コンバータ』
  • 『疑似共振フライバック コンバータにより、エネルギー蓄積コンデンサを容易に充電』
  • 『フライバック コンバータで BJT を使用する理由』

この記事は、以前 EDN.com で公開された記事です。

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale