このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス・デザインは、CMOS 入力の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバを使った三相インバータ向けセーフ・トルク・オフ (STO) サブシステムの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 および STO _2) がアクティブ LOW になった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの 1 次側と 2 次側のそれぞれに対応する電源がロード・スイッチを通じてオフになり、モーターを制御および励磁する可能性を排除します。この STO リファレンス・デザイン (1oo2) は、TÜV SÜD による評価済みであり、全般的に SIL 3 および PL e/Cat.3に適合しています。