このリファレンス・デザインでは、2 つの C2000™ リアルタイム MCU で、デバイスをリセットせずにライブ・ファームウェア・アップデート (LFU) を実行する方法を示します。このうち 1 つの MCU は、LFU をサポートするハードウェア機能を搭載しています。C28x CPU と制御補償器アクセラレータ (CLA) の両方について、LFU を示します。このデザインで利用できるソフトウェアは、開発期間短縮に貢献します。サーバー向け電源 (PSU) など、ダウンタイムを最短にする必要のある高可用性システムにとって、デバイスのリセットを必要としない LFU は重要な検討事項になります。このリファレンス・デザインには、ファームウェアの Over-the-Air (FOTA) 機能を示す例も含まれています。
TIDM-02011 | デザイン・フォルダ |
TIDM-DC-DC-BUCK | プロダクト・フォルダ |
TMS320F28003x、TMS320F28004x | プロダクト・フォルダ |
BOOSTXL-BUCKCONV | プロダクト・フォルダ |
LAUNCHXL-F280039C、LAUNCHXL-F280049C | プロダクト・フォルダ |
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK | ソフトウェア・フォルダ |
FOTA の例