このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス・デザインは、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイクロコントローラ (MCU) を使用した、一般的な医療用アラームの例で、プライマリ・アラーム、バックアップ・アラーム、ビジュアル・アラーム機能を示し、IEC 60601-1-8 に準拠した開発を支援します。この MCU は、内部または外部のフラッシュからオーディオを読み取り、D/A コンバータ (DAC) 波形をオーディオ・アンプに出力します。システムへの電力供給が停止している間も、バックアップ・ピエゾ・ブザーと、リアルタイム・クロック (RTC) を内蔵した MCU は、スーパーキャパシタから電力の供給を受け続けます。
TIDA-010264 | デザイン・フォルダ |
MSPM0G1507 | プロダクト・フォルダ |
MSPM0G3507 | プロダクト・フォルダ |
TPS61094、TPA6211A1 | プロダクト・フォルダ |