• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ネットワーク接続性、信頼性、安全性を向上するためのグリッドの最新化

    • JAJY133B january   2019  – april 2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ネットワーク接続性、信頼性、安全性を向上するためのグリッドの最新化
  1.   概要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   グリッドの重要な一部である分散型エネルギー源
  5.   グリッドのバランスを確保する双方向 EV 充電
  6.   グリッドのリアルタイム・データ、監視、制御
  7.   バッテリ駆動のガス・メーターと水道メーターの接続
  8.   まとめ
  9.   その他の資料
  10. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

MARKETING WHITE PAPER

ネットワーク接続性、信頼性、安全性を向上するためのグリッドの最新化

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
コミュニティとその電気グリッド・システムは、リアルタイム通信、持続可能性の測定、およびさまざまなエネルギー・ニーズを満たすための分散化への取り組みに対する需要を増大させています。一方、エンジニアと設計者は、コネクティビティの規格とアプローチを定義しています。

概要

このホワイト・ペーパーは、グリッド近代化の 4 つの重要な要素の開発状況を要約しています。

1 グリッドの重要な一部である分散型エネルギー源
再生可能エネルギー源の分散化は、インフラを強化する手段として、より多くの地域で見られます。
2 グリッドのバランスを確保する双方向 EV 充電
電気自動車 (EV) は、充電の需要予測から電力の節約や余剰エネルギーのグリッドへの還元に至るまで、スマート・グリッドの重要な部分を占めます。
3 グリッドのリアルタイム・データ、監視、制御
有線や無線のさまざまなテクノロジーを利用することにより、グリッドのリアルタイム・データ転送や、自動化、分散、制御を実現できます。
4 バッテリ駆動のガス・メーターと水道メーターの接続
コネクテッド・グリッドは電気だけにとどまりません。ガス、水道といった公共サービスにおいても、コネクティビティ、センシング、制御において、シンプルかつ低コストのさまざまなソリューションを採用することが可能です。

Authors

Henrik Mannesson
General Manager
Grid Infrastructure

GUID-20230323-SS0I-NVLK-TTLK-LV7DD0BFCC0T-low.png

発電所と、家庭、ビル、工場、自動車、都市などのセクターを接続する配電網は、信頼性と復元力を向上させるためのアップグレードを以前として必要としています。発電、送電、配電に高度なネットワーク接続型センサを採用することで、グリッド事業者は健康と安全に関するニーズの監視、古くコストのかかる資産の最適化、障害と需要の増加の検出、停電時の電力復旧をより迅速に実施できます。

グリッド資産から得られたデータにより、事業者はさまざまな世代の組み合わせ、環境条件、セキュリティ・リスクなど、インフラの性能に関する詳細な情報を得ることができます。スマート・グリッド・センサは、トランスや電線などの設備のリモート監視を可能にし、需要側のリソース管理を容易にします。スマート・グリッド・センサは、気象イベントや電線の温度を監視してラインの通電容量を計算することもできます。産業用イーサネット、RS-485、コントローラ・エリア・ネットワーク、ワイヤレス・スマート・ユーティリティ・ネットワーク (Wi-SUN) などのさまざまな有線および無線プロトコルで、センサが収集した情報を通信できます。

負荷側では、スマート・メーターを使用することで、住宅の再生可能エネルギー・ソリューションへの移行や EV の充電を容易にします。スマート・メーターは、消費者がエネルギーのニーズやエネルギー源に基づいてより良い選択を行うためにも役立ちます。また、このようなメーターは、住宅や自動車がグリッドにエネルギーを戻すときなどの、双方向充電の監視にも役立ちます。

フィードバックとパッシブ負荷を最小限に抑えたこれまでの電気機械システムのネットワークは高度に自動化され、インテリジェント・デバイスと最新化戦略によって推進されてきました。その結果、発電から送電、配電から最終用途まで、より相互接続された電力供給網が実現します。分散型エネルギー・リソースが統合され、グリッドの信頼性と復元力が向上します。

グリッドの重要な一部である分散型エネルギー源

GUID-20230323-SS0I-1KZJ-HBN9-FKFGRVCX1J9X-low.png

従来、電力グリッドは「一方通行の道」であり、電力が公共事業者が所有する集中型の発電、送電、配電の各ラインから消費者に向かって流れていました。太陽光と風力エネルギーが電力網のシェアを拡大するにつれて、ダイナミック・マネージメントの普及が拡大すると見込まれています。電力会社は、電力網を、相互接続された Web のように捉えるようになってきています。小規模な分散型システムで発電を行う消費者の数は増え続けています。つまり、家庭や自動車は、エネルギー消費と発電装置のどちらにもなる可能性があります。

太陽光と風力エネルギーは二酸化炭素排出量がゼロであり、化石燃料とは異なり、価格の変動による影響を受けません。グリッドパリティを実現している地域は、特に太陽光や風力が豊富で、電力コストが高い地域などで増えています。そうした地域では再生可能エネルギーが化石燃料のコストと同等またはそれよりも安価になっています。

ソーラー・マイクロインバータは、太陽光発電業界では欠かせないセグメントです。テキサス・インスツルメンツは、絶縁型および非絶縁型ゲート・ドライバ、デジタル・アイソレータ、イーサネットおよび RS-485 トランシーバ、電流センシングおよび電圧監視デバイス、それにグリッド接続型とオフグリッドの両方であらゆるサイズのインバータをターゲットとするデジタル制御ループを処理できるマイクロコントローラ (MCU) の包括的な選択肢を用意しており、これによってシステム効率を最大化し、製品寿命を延長できます。これらの製品はすべて、特に過酷な温度環境で動作します。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale