KOKY047 November 2023
업계 추세가 해상도 및 정밀도의 경계를 확장함에 따라 신호 체인에서 가장 낮은 잡음을 달성하는 것이 중요합니다. 그리고 이러한 경계를 확장할 때는 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 증폭기와 같은 신호 체인 구성 요소의 잡음뿐만 아니라 스위칭 및 저손실 레귤레이터(LDO)와 같은 전원 제품도 고려해야 합니다. 실리콘 기술의 발전으로 전원 토폴로지에서 저잡음 및 고정밀도를 구현하려고 할 때 절충점이 감소했습니다.
24비트 델타-시그마 ADC의 최근 추세는 샘플링 속도를 높이고 전력 소비를 낮추는 것입니다. 새로운 저잡음 전원 공급 장치 및 저잡음 전압 레퍼런스는 이러한 추세를 활용하고 ADC가 저전력 애플리케이션에서 고해상도 측정을 달성할 수 있도록 지원합니다.
가장 낮은 잡음을 달성하기 위하여 신호 체인 및 전력 아키텍처에서 잡음의 소스를 검토해 보겠습니다. 그림 1에서는 외부 전압 레퍼런스, 클록 및 신호 조절 회로가 필요한 ADC를 중심으로 하는 일반적인 신호 체인 애플리케이션을 보여줍니다. 그림 1의 모든 부품은 시스템 잡음에 기여하며 최적화가 필요합니다.