LIDAR는 빛을 감지하고 범위를 가지고 있지만 ToF(비행 시간), 레이저 스캔 또는 레이저 레이더라고도 부르는 LIDAR는 물체를 감지하고 물체의 거리를 매핑하는 감지 방법입니다. 이 기술은 광학 펄스로 대상을 비추고 반사된 리턴 신호의 특성을 측정하여 작동합니다. 광학 펄스의 폭은 몇 나노초에서 몇 마이크로초까지 다양합니다.
그림 1 에서 특정 패턴으로 빛을 비추고 수신 측에서 수집된 반사를 기반으로 정보를 추출하는 LIDAR의 기본 원리를 보여줍니다. 펄스 전력, 왕복 시간, 위상 변이 및 펄스 폭은 광 신호에서 정보를 추출하는 데 사용되는 일반적인 매개 변수입니다.
왜 빛을 선택하나요? 레이더, 초음파 센서 또는 카메라와 같은 다른 기존 기술과 LIDAR를 차별화하는 요인은 무엇인가요? LIDAR와 관련하여 과대 광고를 하게 하는 원인은 무엇인가요? 이 백서에서는 자율 주행의 중요한 센서가 될 장거리 LIDAR의 맥락에서 이러한 질문을 다룹니다. LIDAR는 자율 주행 차량 외에도 3D 항공 및 지리적 매핑, 공장의 안전 시스템, 스마트 정보 및 가스 분석 등의 애플리케이션을 보유하고 있습니다.
제조업체들은 다양한 고급 제어 및 감지 기능을 갖춘 현대식 자동차를 갖추고 있습니다. 충돌 경고 및 회피 시스템, 사각지대 모니터, 차선 유지 보조, 차선 이탈 경고 및 적응형 자동 주행 속도 유지 장치는 운전자를 지원하고 특정 운전 작업을 자동화하여 운전을 보다 안전하고 편하게 하기 위해 확립된 기능입니다.
LIDAR, 레이더, 초음파 센서 및 카메라는 각각 고유한 장점과 단점을 가지고 있습니다. 고도로 또는 완전 자율 주행 차량은 일반적으로 여러 센서 기술을 사용하여 다양한 날씨 및 조명 조건 하에서 차량 주변 환경에 대한 정확한 장거리 및 단거리 지도를 만듭니다. 상호 보완하는 기술 외에도 중복성을 높이고 안전을 개선하기 위해 충분한 중복성을 갖는 것도 중요합니다. 센서 융합은 여러 센서 기술을 사용하여 차량 주변 환경에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 맵을 생성한다는 개념입니다.
초음파는 몇 미터 이상의 거리에서는 강한 감쇠를 겪습니다. 따라서 초음파 센서는 주로 단거리 물체 감지에 사용됩니다.
카메라는 비용 효율적이고 쉽게 사용할 수 있는 센서이지만 유용한 정보를 추출하기 위해서는 상당한 처리가 필요하며 주변 조명 조건에 크게 의존합니다. 카메라는 "색을 볼 수 있는" 유일한 기술이라는 점에서 독특합니다. 차선 이탈 방지 기능이 있는 자동차는 카메라를 사용하여 이러한 업적을 달성합니다.
LIDAR와 화상 레이더는 주변 환경을 매핑할 뿐만 아니라 물체 속도를 측정할 수 있는 광범위한 공통적이고 보완적인 기능을 공유합니다. 두 가지 기술을 여러 범주에서 비교해 보겠습니다.