NESA021 October 2023 MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1306-Q1
此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。
汽車製造商每年都在設計中整合更多新技術,以推動改善安全、成本和使用者體驗。現代車輛使用許多具有高精密度和效能的微控制器,可承受最極端的環境。根據過去幾年的市場需求,可看出我們顯然需要提升客戶在人機介面、車窗和後視鏡控制與後車廂開啟裝置等車輛配件方面的體驗。這些應用所使用的裝置會透過處理即時資料,以及經由互動單元間的長距離匯流排線路傳達訊息,控制各自的電子控制單元 (ECU)。
TI 的 MSPM0 Arm® Cortex® 型 M0+ 微控制器 (MCU) 包括汽車認證 (AEC-Q100) MCU,專為滿足車身電子應用的系統需求所設計。這些 MCU 能以具吸引力的低成本,提供更小的封裝、易於使用的標準化軟體、高效能的低功耗周邊設備,以及全面的針腳對針腳可擴展性。
車身電子控制是車輛中的部分主要 ECU,且包含車輛中各種介面的控制機制。這些機制的部分範例包括後車廂開啟裝置、E-shifter、車窗和側視鏡控制模組。這些系統在現代車輛中十分重要,因為其負責管理和控制與車輛車身相關的即時電子作業。這類設計採用小型低功耗積體電路 (IC),這些積體電路會搭配車輛中的其它子系統一併進行運算,以適當地使用系統功能與安全。
在車身電子元件設計中部分常見的元件為:
為了進一步了解汽車認證 MSPM0 MCU 如何為車身電子元件設計帶來助益,讓我們來看看在現代車輛中的部分常見應用。
大多數現代車輛中均具備雙車窗控制單元,其負責管理車窗的電源供應,使車窗可以輕鬆升起或降低。使用者通常會透過位於車門面板上的開關,與車窗控制模組互動。
側視鏡模組是電子單元,負責控制側視鏡的各種功能,例如調整其位置以及將其向內折疊等。側視鏡模組會連接至車輛的車身控制模組。使用者通常會透過位於駕駛座座椅附近的控制開關,與後視鏡進行互動。
在這類應用中的 MCU 關鍵功能需求包括:
MSPM0 MCU 在這些設計中扮演重要角色,因為其是 PCB 上所有介面元件的主控制器和處理器。在主動模式下,室溫時的耗電量為 96uA/MHz。在待機模式下,則只會消耗 1uA 的工作電流。MCU 可維持在低電流睡眠模式下,直到使用者啟動開關為止。在這種低功耗模式下,如 ADC、比較器、RTC 和監視計時器等數個模組可同時運作,因此能降低整體功耗。
出現提示時,MCU 會透過 SPI 或 PWM 將控制訊號傳送至馬達驅動器。在此序列通訊程序中,MCU 會做為主機運作。其可配置驅動器的內部暫存器以讀取狀態,並設定驅動後視鏡和車窗移動所需的 PWM 頻率。MSPM0G350x 包含三種可用於 PWM 輸出的計時器類型:16 位元解析度通用、16 位元進階控制,以及 32 位元高解析度。這些計時器也支援在相同功率域內進行同步化和交叉觸發連接。
MCU 也會接收來自馬達驅動器的類比輸入,以監控流經馬達的電流。當 12 位元 ADC 取樣率超過 4 MSPS 時,即可有效率地量測流經馬達的電流,讓 MCU 可即時調整驅動器的電流控制設定。
MSPM0 產品組合亦包含整合式高速 CAN FD,並採用小至 5x5mm2 的封裝。此周邊設備可實現快速且可靠的存取作業,無論是透過 CAN 收發器進行存取或存取主匯流排,皆不例外,且在此情況下,即可於車身控制單元間進行序列通訊。
智慧型後車廂開啟裝置電氣控制單元負責接收來自近距感測器的輸入,並傳送控制後車廂開啟和關閉所需的輸出。此系統為使用者提供了方便且安全的方式,讓使用者無需實際接觸車輛,即可與後車廂互動。
在這類應用中的 MCU 關鍵功能需求包括:
與先前的設計類似,MCU 可做為主機,以接收來自近距感測器的前端類比讀數,隨後將資訊封包傳送至 LIN 匯流排,以觸發門鎖解鎖。以下是實作此設計的簡單流程圖範例:
從左上方開始,首先是啟動狀態,或裝置開機後的初始狀態。MSPM0 在睡眠模式中啟動,代表 CPU 已關閉並等待中斷觸發。在這種低功耗的等待狀態下,監視計時器會主動檢查是否有任何故障,並會與即時時鐘一同執行,以便追蹤下一次系統更新的時間。經過一段時間後,近距感測器偵測到訊號。接著,該訊號會饋送至 MSPM0 的暫存比較器針腳。如果感測器訊號電壓高於配置的參考電壓,則輸出會對 MSPM0 進行高觸發,以快至 10µs 的速度將其從睡眠模式中喚醒。CPU 現已啟用。隨後,ADC 會取得類比感測器數據,並將其轉換為數位。接著會使用循環冗餘校驗 (CRC) 模組來驗證數據,以確認完整性。在此之後,CPU 會分析數據,並根據所需的後車廂動作套用演算法。例如,就系統角度而言,後車廂開啟的高度可能不同,或者可能會啟動感測器,以檢查是否有物體擋住後車廂門的移動路徑。在進行此指令後,就會將數據儲存在記憶體中,以供未來參考。同時也會針對 LIN 製備訊息,最後再透過 LIN 匯流排將訊息傳輸至車身控制模組。
立即訂購 MSPM0 LaunchPad,著手為您的車身電子控制設計評估 MSPM0。利用 MSPM0 程式碼範例和互動式線上訓練,迅速展開您的設計。您也可以使用以下連結來尋找其它資源:
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司