Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.
Pedido de recursos
Comprar API

Suites de API de TI

Automatice su abastecimiento y sus compras con las suites de API de TI

¿Qué son las API?

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) le permiten integrarse directamente con Texas Instruments, proporcionándole datos e información inmediatos cuando los necesite.

Ahorre tiempo y esfuerzo

Reciba información sobre el inventario y las actualizaciones de precios de cualquier producto al instante.

Configuración flexible

Obtenga los datos de productos que necesita en su sistema cuando y como los necesite.

Facilidad para hacer negocios

Notificaciones automáticas de reposición de inventario y actualizaciones de entrega.

Conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) de TI

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:43
Loaded: 9.57%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:43
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Ofertas del conjunto de API de TI

Suite API de TI Store

Realice y gestione pedidos, haga un seguimiento de los envíos y obtenga datos de inventario y precios en tiempo real.

Suite API de información de productos de TI

Tome decisiones con conocimiento de causa y acceda a información pública sobre los productos, incluidos datos paramétricos, de calidad y fiabilidad.

Casos de uso

Automatice los pedidos para evitar la escasez de suministros

La empresa A está preparando el lanzamiento de un nuevo producto muy esperado que incorpora un dispositivo de TI. Para ayudar a garantizar un suministro sin problemas de este dispositivo, la empresa A se integró con el conjunto de API de la TI Store.

Aprovechando la API de pedidos, la empresa A estableció un activador que supervisa continuamente su sistema de programa de remisiones del empleado (ERP). Si los niveles de inventario caen por debajo de 1000 unidades, se realiza automáticamente un pedido para reponer existencias y mantener el nivel deseado. Este enfoque proactivo elimina la necesidad de realizar pedidos urgentes y constantes comprobaciones manuales del inventario, minimizando el riesgo de interrupciones en el suministro.

Beneficios:

  • Automatice una tarea recurrente
  • Reponga inmediatamente el suministro
  • Reduzca el riesgo de error del usuario

Optimización del control de inventarios

La empresa B desea adquirir varios dispositivos de TI para su próximo proyecto. Sin embargo, comprobar manualmente los niveles de inventario en TI.com todos los días resultaba ineficaz y requería mucho tiempo.

Para superar este desafío, la empresa B se integró con el conjunto de API de la TI Store, aprovechando la API de inventario y precios para supervisar los niveles de inventario de varios dispositivos TI simultáneamente. A través de llamadas a la API, la empresa B puede acceder en tiempo real a actualizaciones de inventario e información sobre precios de los dispositivos especificados. Esto elimina la necesidad de comprobaciones manuales, ahorrando tiempo y recursos valiosos.

Beneficios:

  • Actualizaciones de inventario en tiempo real
  • Proceso de contratación acelerada
  • Recuperación masiva eficiente de datos

Aproveche las notificaciones automáticas para el reabastecimiento oportuno del inventario

La empresa C se enfrenta a una necesidad crítica de un dispositivo de TI específico para fabricar un producto clave. Sin embargo, el nivel actual de existencias es de 250 unidades, por debajo de las 500 necesarias. La supervisión manual de los niveles de inventario para garantizar la reposición oportuna resulta poco práctica.

Para superar este desafío, la empresa C se integró con el conjunto de API de TI Store, utilizando las notificaciones API de suscripción de inventario para recibir notificaciones cuando se alcanza el nivel de inventario deseado. Al suscribirse a las notificaciones automáticas para el dispositivo de TI específico, la empresa C recibirá una alerta cuando las existencias alcancen la cantidad objetivo de 500 unidades. 

Beneficios:

  • Notificación oportuna de reposición de inventario
  • Proceso de adquisición simplificado
  • Riesgo mínimo de retrasos en el abastecimiento

Empiece

Paso 1. Regístrese.

Configure una cuenta de empresa en myTI. ¿Ya tiene una cuenta de empresa en myTI? Iniciar sesión

Paso 2. Configure un perfil.

Complete un perfil de pago en su panel de myTI.

Paso 3. Seleccione su conjunto de API.

Solicite una clave de acceso API en su panel myTI.