Línea de crédito de TI
Condiciones de términos de pagos netos a 30 días para todas las compras a través de un práctico autoservicio
Debe tener una cuenta de empresa myTI activa para participar. ¿No tiene una? Configure una cuenta de empresa en myTI ahora.
Beneficios
Independencia del país y la moneda
- Realice una única solicitud con la moneda que prefiera y utilice la línea de crédito aprobada para realizar compras en más de 15 monedas a más de 140 países en TI Store.
Experiencia de compra unificada
- Una línea de crédito y un conjunto de funciones de autoservicio para TI Store y clientes con pedidos pendientes, independientemente del método de pedido: Localización de interfaces de programación de aplicaciones (API), web o pedidos pendientes.
Solicitud segura y rápida a través del panel de control de myTI
- Aproveche la configuración de la cuenta de empresa para completar previamente la información, cargar los documentos de forma segura y acelerar la solicitud al proporcionar el número D-U-N-S® de Dun & Bradstreet.
Supervisión en tiempo real de la cuenta de crédito
- Consulte la información sobre la utilización de la línea de crédito para solicitar un aumento de crédito de forma rápida y sencilla, y obtenga información y notificaciones en tiempo real sobre facturas vencidas, además de una comprobación de crédito integrada en la solicitud de pedidos.
Amplias funciones de autoservicio
- Consulte y descargue las facturas y el extracto de cuenta, solicite las facturas en curso y configure las preferencias de envío automático, fondos sin utilizar y preferencias de remesas según sea necesario.
Servicio de atención al cliente fluida
- Preguntas frecuentes detalladas y práctico paquete de bienvenida para facilitar la configuración del proveedor, incluida la información bancaria y fiscal a nivel mundial y asistencia al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, antes y después del pedido.
Documentos
Información de configuración
Solicitud de línea de crédito (LOC) de Texas Instruments (TI)
- Formulario que un administrador y/o miembro financiero de una cuenta de empresa puede enviar para solicitar una línea de crédito.
- Consta de varios pasos que es necesario completar para enviar la solicitud.
- El usuario tiene la posibilidad de guardar un borrador de la solicitud si desea guardar los cambios y enviarla más tarde.
Panel de control de facturas
- Recopilación de todas las facturas financieras y notas de abono de las cuentas de empresa, con detalles para informar al cliente del vencimiento de las facturas.
- Un usuario puede descargar una vista en formato Excel.
- Se puede descargar un extracto de cuenta, que ofrece un resumen de las facturas pendientes actuales.
- Se puede descargar una plantilla de remesa desde el panel de control de facturas.
Pago con línea de crédito de TI
- Los administradores, compradores y miembros financieros pueden comprar con la línea de crédito de TI para cualquier región y con la combinación de monedas disponible.
- En el paso Pago, la línea de crédito de TI aparecerá como opción de pago si la cuenta de empresa dispone de una línea de crédito de TI aprobada.
- Los administradores, compradores y miembros financieros de una cuenta de empresa pueden crear y guardar nuevos perfiles desde la página web de pago con una línea de crédito de TI como método de pago.
Configuración de la preferencia de remesas
- Se accede desde el panel de control de myTI.
- Quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero pueden establecer las preferencias de remesas para la cuenta de empresa.
- En las preferencias de remesas se determina cómo se liquidarán las facturas para la línea de crédito de TI.
Configuración de la entrega de facturas
- Se accede desde el panel de control de myTI.
- Permite a quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero suscribirse a sí mismos, o a otras personas de la empresa, para recibir un extracto de cuenta de todas las facturas financieras pendientes de forma periódica.
- Los clientes pueden ingresar hasta tres correos electrónicos para recibir un extracto de cuenta.
Preguntas más frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la línea de crédito
¿Cómo aumento el límite de crédito? Quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero pueden solicitar un aumento de crédito. Hay varias formas de hacerlo:
- Vaya a “Línea de crédito de TI” en “Pedidos”, haga clic en el enlace Solicitar aumento de crédito de la barra gris de utilización.
- Vaya a “Métodos de pago” en “Pedidos” y haga clic en Estado y utilización de la línea de crédito. En la página de línea de crédito de TI, haga clic en el enlace Solicitar aumento del crédito en la barra gris de utilización.
¿Cómo realizo compras con línea de crédito de TI? Una vez que se haya aprobado la cuenta de empresa para una línea de crédito de TI, el estado de la línea de crédito en la barra de utilización aparecerá como Activa. Durante el proceso de compra, puede seleccionar la línea de crédito de TI como método de pago.
Quienes desempeñan funciones de administrador, miembro financiero o comprador pueden comprar con la línea de crédito de TI para cualquier combinación de región y moneda disponible. Los miembros de una cuenta de empresa no pueden comprar con línea de crédito de TI. Si se requiere ese acceso, un miembro debe cambiar a la función de comprador.
¿Cómo convierto la línea de crédito de TI a una moneda diferente? Una vez aprobada, la línea de crédito de TI se establecerá en un monto equivalente en dólares estadounidenses (USD). En la barra gris de utilización de la página de línea de crédito de TI, seleccione una moneda en el menú desplegable. Todos los valores que aparecen en la barra gris de utilización se convertirán a la moneda seleccionada según el tipo de cambio al contado de Bloomberg™.
¿Cómo administro la línea de crédito? Vaya a “Línea de crédito de TI” en “Pedidos”; la barra gris de utilización de la página de línea de crédito de TI permite a los usuarios ver un resumen general de la utilización de la línea de crédito. Esta barra gris solo aparece cuando la cuenta de empresa cuenta con la aprobación de una línea de crédito de TI. También puede ver un historial de las solicitudes de línea de crédito y las peticiones de aumento de crédito en una tabla de estado.
Quienes desempeñan funciones de administrador, miembro financiero o comprador pueden acceder a la información sobre el estado y la utilización. Sin embargo, algunas acciones solo están disponibles para quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero. Los miembros de una cuenta de empresa no pueden acceder a la información. Si se requiere ese acceso, un miembro debe cambiar a la función de comprador.
Preguntas frecuentes sobre la solicitud
¿Cómo solicito una línea de crédito de TI? Quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero pueden solicitar una línea de crédito de TI. Para hacer esto:
- Inicie sesión en el panel de control de empresa myTI.
- En Pedidos, seleccione Métodos de pago.
- Haga clic en Solicitar ahora desde la tarjeta de pago de la línea de crédito de TI o en cualquier enlace de edición para editar la solicitud.
- Cuando haya terminado, haga clic en Enviar. Si desea guardar los cambios y enviarlos más tarde, haga clic en Guardar como borrador.
- Cuando haya presentado la solicitud, puede ir a la página de la línea de crédito de TI para ver el estado de la solicitud.
¿Qué significa el estado de la solicitud? A continuación se indican las definiciones de estado actuales para la solicitud de línea de crédito de TI:
- Se inició una solicitud Borrador y se creó un borrador al hacer clic en Guardar como borrador.
- El usuario Revocó una solicitud.
- Se Envió una solicitud para su revisión.
- Una solicitud En revisión está en proceso de revisión.
- Se envió una solicitud de Revisión obligatoria al usuario para que la revisara.
- Se Denegó una solicitud denegada. Puede volver a enviar la solicitud si cumple los criterios.
- Se Aprobó una solicitud para una línea de crédito de TI.
¿Qué se necesita para solicitar una LOC? Para enviar una solicitud se puede añadir un número del Sistema de numeración universal de datos (DUNS™) proporcionado por Dun & Bradstreet (D&B). Si un cliente no tiene un número DUNS, se solicitará información adicional e información financiera en el formulario junto con la posibilidad de cargar documentos que lo acrediten.
¿Puedo cancelar o modificar una solicitud que ya envié? Si desea cancelar o realizar alguna modificación después de enviar la solicitud, puede revocar una solicitud cuando el estado sea Borrador o Enviada.
Preguntas frecuentes sobre facturas
¿Cómo administro las facturas de línea de crédito de TI? Vaya a “Facturas financieras” en “Pedidos”, este panel de control es un resumen con todas las facturas financieras y las notas de crédito de las cuentas de empresa con detalles sobre la fecha de vencimiento de las facturas.
- Si desea descargar la factura en formato PDF, seleccione la(s) factura(s) y haga clic en el botón rojo “Descargar” en la esquina inferior izquierda.
- Al hacer clic en “Descargar Excel” aparecerá un panel de control de facturas para descargar.
- Al hacer clic en “Descargar extracto de cuenta actual” aparecerá un extracto de cuenta para todas las facturas pendientes para descargar.
- Al hacer clic en “Descargar plantilla de remesa” aparecerá una plantilla de remesa para descargar.
Quienes tengan una función de administrador, miembro financiero o comprador pueden acceder al panel de control de facturas. Sin embargo, algunas acciones solo están disponibles para quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero. Los miembros de una cuenta de empresa no pueden acceder a la información. Si se requiere ese acceso, un miembro debe cambiar a la función de comprador.
¿Cómo configuro mis preferencias de remesa? Vaya a “Preferencias de remesa” en “Cuenta de empresa”, en las preferencias de remesas se determina cómo se liquidarán las facturas de la línea de crédito de TI. Puede seleccionar Pagar por factura o Primera entrada, primera salida para liquidar facturas de la línea de crédito de TI.
Quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero pueden acceder a las preferencias de envío de remesas.
¿Cómo recibo un extracto de cuenta? Vaya a “Entrega de facturas” en “Cuenta de empresa”, puede ingresar hasta tres correos electrónicos en la empresa para recibir facturas financieras cuando se emitan de forma periódica.
Quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero pueden acceder al extracto de cuenta.
¿Cómo recibo la factura del pedido de línea de crédito de TI? Vaya a “Entrega de facturas” en “Cuenta de empresa”, puede ingresar hasta tres correos electrónicos en la empresa para recibir facturas financieras cuando se emitan de forma periódica.
Quienes desempeñan las funciones de administrador y miembro financiero pueden establecer las preferencias de envío de remesas.