太陽光エネルギーから家庭のスイッチへ届くまでの半導体の役割

再生可能エネルギーの普及に伴い、半導体はより多くの家庭、建物、都市へとエネルギーを効率的かつ安全に伝送することが可能になります

14 8 月 2022 | テクノロジーと革新

*ビデオのキャプション設定(CCアイコン)より、日本語字幕をご選択ください

世界はかつてない程の勢いでエネルギーを消費しています。このような需要に対応できるよう、テクノロジは、風力発電や太陽光発電など再生可能エネルギーをより現実的なものにしています。2021 年の上半期だけで、米国で新規に登場したエネルギー源のうち 92% は再生可能エネルギーによるもので、そのうち半分近くは太陽光発電によるものでした。

そもそも、太陽光エネルギーは、どのような過程を経て家庭の照明に届くのでしょうか?その答えの一部は、エネルギーが生成されてから消費されるまでの過程で接触する、数百種類の半導体にあります。

エネルギーの伝送に関する効率と安全性を進歩させ、より多くの家庭、建物、都市へと太陽光エネルギーを供給するうえで、先進的な半導体がどのような役割を担っているのか、詳細はビデオをご覧ください

References:
[1] https://www.renewableenergyworld.com/solar/renewables-made-up-92-of-new-generating-capacity-in-the-u-s-in-the-first-half-of-2021/#greff 

関連するニュース リリース

精度のテスト
16 Feb 2026 | テクノロジーと革新

精度のテスト

半導体の進歩によって促進される試験装置の飛躍的進歩

自動運転体験を発展させる半導体技術
05 Dec 2025 | テクノロジーと革新

自動運転体験を発展させる半導体技術

未来の車両はより自律的になり、運転のストレスが軽減されます。そのために、設計エンジニアはどのようにしてそれを実現するのでしょうか?

グリッドからゲートまで:第三のエネルギー革命を推進
07 Oct 2025 | テクノロジーと革新

グリッドからゲートまで:第三のエネルギー革命を推進

AI 駆動型データ センターの増大する電力需要を満たすための再生可能エネルギーの活用

すべて表示

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.