4K UHDプロジェクタで壮大なディスプレイをどこでも実現する、史上最小のTI DLP®ディスプレイ コントローラを発表

テキサス・インスツルメンツ(TI)は、これまでで最小、最速、低消費電力の4K UHD(ウルトラ ハイ デフィニション)プロジェクタの実現に役立つ、新しいディスプレイ コントローラを発表しました。

3 9 月 2024 | Products and technologies, 2024

ニュースのハイライト

  • 新しい DLP® コントローラは、前世代製品と比べ 90% 小型化され、日常的なプロジェクタやゲーム プロジェクタ、AR(拡張現実)グラスなどのコンシューマ アプリケーション向けのコンパクトな設計に貢献
  • 設計者は、1 ms(ミリ秒)未満の表示遅延と最大240Hzのフレームレートを備え、臨場感あふれる没入型の高性能ゲーム用モニタに匹敵する環境を数分の 1 のサイズで再現

テキサス・インスツルメンツ(TI)は、これまでで最小、最速、低消費電力の4K UHD(ウルトラ ハイ デフィニション)プロジェクタの実現に役立つ、新しいディスプレイ コントローラを発表しました。TIの『DLPC8445』ディスプレイ コントローラは、小さな消しゴム程度のわずか 9mm x 9mm のサイズです。本製品は、この種の製品の中で最小サイズでありながら、超低遅延で鮮明な画質を、対角表示サイズが 100 インチ(2.54m)以上で鮮明に投射することができます。TI の新しいコントローラを、互換性のある TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)『DLP472TP』や、LED ドライバ内蔵のパワー マネージメント IC(PMIC)『DLPA3085』と組み合わせることで、設計者はハイエンド テレビやゲーム用モニタにも匹敵する表示環境をコンパクトなプロジェクタで再現することができます。 詳細については、ti.com/DLPC8445 をご覧ください。

「没入型ディスプレイ エンターテインメントは現在、映画愛好家やゲーマーだけでなく、一般的な消費者にも求められています」と、TI の DLP 製品部門 ゼネラル マネージャ 兼 バイス プレジデントを務める Jeff Marsh は述べています。「以前なら鮮明で見やすい表示のために大型のテレビやモニタが必要であった場面でも、現在は日常的なプロジェクタやゲーム用プロジェクタを使用して壁に投影することにより、好みのサイズのスクリーンで 4K UHD 品質の映像を楽しめるようになりました。TI の新しいコントローラは、どこへでも持ち運びできる優れたディスプレイの開発において、TI の DLP テクノロジーがどのように役立つかを示す最新の例です」

あらゆる場所で大画面のゲームや投影を

消費者が映画やゲームからテレビ番組に至るまで、多様なコンテンツを楽しむことができる体験を求めるなか、日常的なプロジェクタやゲーム用プロジェクタの人気が高まっています。TI の新しい 『DLPC8445』コントローラと 『DLP472TP』DMDを採用すると、設計者は1ms(ミリ秒)未満の表示遅延の実現が可能になり、世界最高峰のハイエンド ゲーム用モニタと同等またはそれを超えた、ゲーマーの遅延時間を短縮するディスプレイを提供することができます。

この製品は、DLP チップセットとして初めて可変リフレッシュ レート (VRR) のサポートを統合しており、設計者がフレーム レートを簡単に同期し、遅延、画像のティアリング、ラグやスタッタリングを解消できるため、ゲーマーにとってより優れたディスプレイの実現が可能になります。高度な画像補正機能により、画像投影面の不均一性が動的に調整され、消費者はあらゆる場所でゲームや視聴体験を便利に利用できるようになります。また、本製品は、バッテリ駆動のレーザー光源プロジェクタに適した設計を初めて採用した DLP コントローラでもあります。

詳細については、技術記事『あらゆる場所で大画面ゲーム:ポータブル 4K UHD、240Hz ゲーム用プロジェクタを設計』をご覧ください。

TI の DLP テクノロジーは、 25 年以上にわたって人々のコンテンツ視聴体験に影響を与え、映画館から自宅、さらには外出先での鮮明な画質を実現する、高解像度ディスプレイと高度な光制御ソリューションを提供してきました。 詳しくは ti.com/DLP をご覧ください。

TI.com で今すぐ入手可能

  • 新しい『DLPC8445』コントローラ、『DLP472TP』DMD、『DLPA3085』PMIC はいずれも、量産開始前の数量を TI.com で購入可能
  • 『DLPC8445』コントローラは、このファミリ内の最初のデバイスです。新しいコントローラ テクノロジーを使用する将来のチップセットでは、さまざまなサイズや解像度の DMD を採用し、AR(拡張現実)グラスのようなディスプレイ アプリケーションの新たなトレンドに対応予定
  • 新しい 『DLPC8445』コントローラの価格設定は、1,000 個ご注文時に 60 米ドルから
  • お支払いと配送に関する複数のオプションが利用可能

※DLPは テキサス・インスツルメンツの商標です。すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。

関連するニュース リリース

4K UHDプロジェクタで壮大なディスプレイをどこでも実現する、史上最小のTI DLP®ディスプレイ コントローラを発表
03 Sep 2024 | 製品とテクノロジー

4K UHDプロジェクタで壮大なディスプレイをどこでも実現する、史上最小のTI DLP®ディスプレイ コントローラを発表

テキサス・インスツルメンツ(TI)は、これまでで最小、最速、低消費電力の4K UHD(ウルトラ ハイ デフィニション)プロジェクタの実現に役立つ、新しいディスプレイ コントローラを発表しました。

すべて表示

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.