TOP
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Code Composer Studio IDE & development tools
CCS FAQ

よくある質問 (FAQ)

Code Composer Studio™(CCS)IDE

すべて展開する

Code Composer Studio のライセンスはどこで購入できますか?

Code Composer Studio v7 のリリース以降、TI は CCS のライセンスについて使用料を請求しません。www.ti.com/ccstudio からダウンロードするだけで、すぐにご利用いただけます。

Code Composer Studio の最新バージョンをダウンロードするにはどうすればよいですか?

www.ti.com/ccstudio からダウンロードするだけで、すぐにご利用いただけます。

Code Composer Studio v4、v5、または v6 のライセンスはどこで入手できますか?

古いバージョンの Code Composer Studio を使用する場合は、ライセンス・ファイルが必要になります。

CCS v4、v5、v6 については、ロックされていないライセンス・ファイルをダウンロードします。

注意:次のようにして "ライセンスの検証に失敗しました" メッセージを回避します。

  • ライセンスを次のディレクトリに保存してください。<root>\ti\license
  • (ディレクトリに \ti\lcense のようなスペルミスがないか確認します)
  • メモ帳でライセンスを開かず、\ti\license に保存するようにしてください。ライセンスは、編集することなく、直接 \ti\license に保存する必要があります。
  • ライセンスの保存にあたり、拡張子を「.lic」にする必要があります。

フローティング・ライセンスを使用しています。新しい Code Composer Studio v7 により、私はどのような影響を受けますか?

今後、お客様のネットワークでフローティング・ライセンスの発行を受けるために、ローカル・ライセンス・サーバーを維持する必要はありません。

CCS v4、v5、v6 については、各クライアントにロックされていないライセンス・ファイルをダウンロードさせます。

注意:次のようにして “ライセンスの検証に失敗しました” メッセージを回避します。

  • ライセンスを次のディレクトリに保存してください。<root>\ti\license
  • (ディレクトリに \ti\lcense のようなスペルミスがないか確認します)
  • メモ帳でライセンスを開かず、\ti\license に保存するようにしてください。ライセンスは、編集することなく、直接 \ti\license に保存する必要があります。
  • ライセンスの保存にあたり、拡張子を「.lic」にする必要があります。
  • 動作中の TI ベンダ・デーモン・プロセスを無効にします。  ライセンス・サーバーを無効にする必要はありませんが、以後不要であるために無効にすることを推奨します。  

DVD 版の Code Composer Studio をリクエストするにはどうすればよいですか?

Code Composer Studio はダウンロード経由でのみ利用できます。DVD は今後提供されません。

Code Composer Studio のサブスクリプションは引き続き必要ですか?

2015 年 8 月付けで、Code Composer Studio 用のサブスクリプションを保有または更新する必要がなくなりました。www.ti.com/ccstudio から Code Composer Studio の最新バージョンを単純にダウンロードしてください。

これまでの Code Composer Studio のすべての型番はどこに記載されていましたか?

ライセンス - CCS ライセンスの型番は今後販売されません。2016 年 12 月時点で、TI store から削除され、TI の販売特約店向けのオプションとしても取り扱いを終了します。ライセンスの型番の例は次のとおりです。“TMDSCCS-ALLF05” および “TMDSCCS-ALLN01D”

サブスクリプションの更新 - 更新の型番は今後販売されません。2015 年 8 月中に、サブスクリプションの更新の型番は TI store から削除され、TI の販売特約店向けのオプションとしても取り扱いを終了します。 更新の型番の例は次のとおりです。"TMDSCCSUB12ALLF05" および "TMDSCCSUBALLN01D-P"

TI ソフトウェアのダウンロードに関するヘルプ

すべて展開する

ダウンロード用のリンクを受信しましたが、クリックしても何も変化しません。[ダウンロード] ボタンをクリックしましたが、何も開始されません。

  • 「DOWNLOAD(ダウンロード)」ボタンをクリックしてもダウンロードが開始されない場合、ダウンロード・ページに戻り、「DOWNLOAD(ダウンロード)」ボタンをクリックしてから「HERE(こちら)」リンクをクリックして、ファイルを起動します。""""
  • エクスポート・スクリーニングを実行し、TI から E メールでダウンロード・リンクを受信した場合、そのリンクの有効期間は 10 日間のみです。さらにアクセスするには、再度リクエストを実施してください。

それ以前に Firefox、Internet Explorer、および Google Chrome にブラウザを変更していた場合、ダウンロードが中断される場合があります。

  • 次のステップバイステップの説明に従って、Internet Explorer のブラウザ・セキュリティ設定を管理できます。
  • ブラウザの中には、ファイルのダウンロードは実行されますが、遅れが生じるものがあります。
  • &
  • ブラウザは、ファイル全体のダウンロードが完了するまで待機します。
  • ダウンロードに関する問題が解決しない場合は、別のコンピュータでリンクを試し、ダウンロードを取得します。
    • Code Composer Studio については、ダウンロードに関する問題が解決しない場合、次の手順をお試しください。
    • 新たに ‘オフライン・インストーラー’ リクエストをこちら(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)から実行します。

上記の提案がいずれも機能しないにもかかわらず、ページに "ダウンロードが開始されました" と表示される場合は、ローカルの IT ネットワーク/設定で、TI ドメインや TI が使用しているリダイレクトからのファイルのダウンロードが許可されていない可能性があります。

 

ローカルの IT グループの協力を求めるほか、単に、ダウンロード・リンクを記載した E メールを個人の E メールに保存、転送して、現地以外の場所、ラボ、ご自宅でダウンロードし、フラッシュ・ドライブに ZIP を保存することもできます。

それでも問題が解決しない場合、詳細なサポートについて、テキサス・インスツルメンツの TI サポートまでお問い合わせください。