API キーを再生成するにはどうすればよいですか?
管理者の役割をお持ちの場合、以下の手順に従って API キーを生成します。
- 貴社の myTI 法人ダッシュボードにログインします。
- 「Account Settings」 (アカウント設定) で、「API Keys」 (API キー) を選択します。
- 「API Keys」 (API キー) ページで、「Regenerate Key」 (キーを再生成) ボタンをクリックします。
- 「Regenerate API Key」 (API キーの再生成) ポップアップ・ウィンドウで、「Continue」 (続行) をクリックしてこの API のキーを再生成することを確認します。
- 「Eye」 (目) アイコンをクリックすると新しいキーが表示されます。
また、「myTI company account API key change」 (myTI 法人アカウントの API キーの変更) という件名の、この操作を確認する E メールが届きます。