myTI 法人アカウントの住所を追加、編集、または削除するにはどうすればよいですか?
住所の追加、編集、または削除ができるのは、管理者または購入者の役割を持つユーザーのみです。このため、
- myTI 法人アカウントのダッシュボードにログインします。
- 「Ordering」 (注文) で「Addresses」 (住所) を選択します。
- 「Addresses」 (住所) ページで以下の手順に従います。
- 住所を追加するには、右上隅にある「Add New」 (新規追加) ボタンをクリックします。
- 既存の住所を編集するには、「Pencil」 (鉛筆) アイコンをクリックします。(1 つまたは複数のチェックアウト (購入手続き) プロファイルで使用する住所を編集すると、それらの各プロファイルに影響を及ぼすことに注意してください。)
- 住所を削除するには、「Delete」 (削除) アイコンをクリックします。
- 編集が完了した後、「Addresses」 (住所) ページに戻り、変更結果を確認します。