複数のアカウントを切り替えるにはどうすればよいですか?
複数のアカウントを切り替えるには以下の手順に従います。
- myTI 法人アカウントのダッシュボードにログインします。
- お客様の名前または myTI 法人アカウント名の下で、「Change Account」 (アカウントの切り替え) をクリックします。
- 「You're connected to multiple accounts.」 (お客様は複数のアカウントに接続されています。) というページが表示されます。表示するアカウントを選択します。
一貫して 1 つのアカウントを使用することを計画している場合は、「Default to the account that I have selected」 (選択したアカウントをデフォルトで使用する) の横にあるチェック・ボックスをクリックします。この FAQ の質問の指示に従って手動で変更するまで、選択したアカウントがデフォルトのアカウントのままになります。