TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

さまざまなクロスリファレンス タイプには、どのような意味がありますか?

  • DROP-IN REPLACEMENT:このデバイスは、比較対象のデバイスと同一の機能、同一のピン配置で、パラメータは同等か上回っています。
  • ピン互換代替品:このデバイスは、比較対象のデバイスと同一の機能、同一のピン配置ですが、パラメータが異なっています。
  • SAME FUNCTIONALITY:このデバイスは、比較対象のデバイスと同一の機能ですが、ピン配置とパラメータが異なっています。
  • SIMILAR FUNCTIONALITY:このデバイスは、比較対象のデバイスと機能、ピン配置、パラメータのいずれかまたは複数が類似しています。

関連リンク

ご注文の質問に対する回答を検索