TI のクレジット ライン (与信限度)
利便性の高いセルフ サービス スイート (お客様側である程度の開発作業) を使用すると、すべてのご購入で N30 のお支払期間 (ご購入から 30 日以内のお支払い) が利用可能
このご利用方法を申請するには、有効な myTI 法人アカウントが必要です。まだお持ちでない場合、myTI 法人アカウントを今すぐセットアップできます。
利点
多様な国と地域、また多様な通貨に対応
- ご希望の通貨を 1 つ指定してクレジット ライン (与信限度) を申請し、承認を受けた後は、140 以上の国や地域から TI store でご購入の際に、15 種類以上の通貨が利用可能。
統合性の高いご購入環境
- 以下のどのご注文方法を使用する場合でも、TI store や注残向け注文をご利用のお客様は、単一のクレジット ライン (与信限度) とセルフサービス機能セットを活用できます。API 経由、Web ページ経由、注残向け注文 (将来在庫が増えたときに注残分を自動的にご注文)。
myTI ダッシュボードを使用した安全で迅速な申請
- 法人アカウントのセットアップを活用して情報を事前に入力しておき、資料を安全にアップロードし、貴社の Dun & Bradstreet の D-U-N-S® 番号をご提示になると、申請を迅速に進めることができます。
貴社のクレジット アカウント (与信限度付きの口座) をリアルタイム監視可能
- 貴社のクレジット (与信限度) 使用状況情報を表示すると、クレジットの増額が必要な場合に迅速かつ簡単に申請できます。また、リアルタイム情報と、期限切れ請求書が発生した場合の通知に加えて、ご注文確定時の統合型のクレジット確認情報を取得できます。
豊富なセルフ サービス機能
- 貴社アカウントに関連する請求書や明細書の表示とダウンロード、未完了の請求書へのお支払いの適用、必要に応じて、自動配送と未使用資金と送金設定に関するセットアップが可能です。
シームレスなカスタマー サポート
- 包括的な FAQ (よくある質問) と便利なオンボーディング (研修と登録) パッケージにより、ベンダ (お客様や関連企業) のセットアップをサポートします。世界各地の銀行取引と課税に関する情報を参照し、24 時間 365 日対応のカスタマー サポートを注文前と注文後の両方で利用することが可能です。
資料
情報を設定
TI の LOC (与信限度) の申請
- 法人アカウントの管理者や財務担当者のメンバーが、クレジット ライン (与信限度) を申請する際に提出できるフォーム。
- 申請を提出するには、複数の手順を実行する必要があります。
- ユーザーは、申請の下書きを保存しておき、後で変更結果に変更を加えて送信することもできます。 。
請求書ダッシュボード
- 特定の法人アカウントに対応するすべての財務請求書とクレジットに関する備考の一覧。請求書の期限がいつであるかをお客様にお知らせする詳細も付属しています。
- ユーザーは、Excel 形式でビューをダウンロードできます。
- アカウント ダウンロードの明細が入手可能です。現時点で未完了の請求書に関するスナップショットを取得できます。
- 送金テンプレートは請求書ダッシュボードからダウンロードできます。
TI のクレジット ライン (与信限度) を使用するチェックアウト (購入手続き)
- 管理者、購入担当者、財務担当者の各メンバーは、TI のクレジット ライン (与信限度) を使用して購入できます。この与信限度は、多様な国や地域と、多様な通貨の組み合わせに対応しています。
- 法人アカウントで TI のクレジット ライン (与信限度) が承認済みの場合、お支払いのステップを進める際に、お支払いのオプションとして TI のクレジット ラインが表示されます。
- 法人アカウントの管理者、購入担当者、財務担当者の各役割は、Web でチェックアウト (購入手続き) プロファイルを新規作成し、お支払い方法として TI のクレジット ライン (与信限度) を指定したうえでプロファイルを保存することができます。
送金設定の実行
- myTI ダッシュボードからアクセスできます。
- 管理者と財務担当者の各役割は、法人アカウントの送金設定を行うことができます。
- TI のクレジット ライン (与信限度) から複数の請求書を除外する方法を決定します。
請求書配信の設定
- myTI ダッシュボードからアクセスできます。
- 管理者と財務担当者の各役割は、未払いの財務請求書をすべて記載した、定期的に発行されるアカウント明細書の受取人として、それらの役割自体、または社内の他のユーザーを申し込むことができます。
- お客様は、アカウント明細書を受け取る最大 3 件の E メール アドレスを入力できます。
FAQ
クレジット ライン (与信限度) の FAQ (よくある質問)
クレジット (与信限度) の上限を増額するにはどうすればよいですか? 管理者または財務担当者の役割を持つユーザーは、クレジット (与信限度) の増額を申請できます。 これを行うには、いくつかの方法があります。
- 「注文」 (Ordering) の下にある「TI のクレジット ライン (与信限度)」 (TI line of credit) にアクセスし、灰色の使用率バーにある「クレジット (与信限度) 増額の申請」 (Request credit increase) リンクをクリックします。
- 「注文」 (Ordering) の下にある「Payment methods」 (お支払い方法) に移動し、クレジット (与信限度) のステータスと使用率 (Line of credit status and utilization) をクリックします。「TI のクレジット ライン (与信限度)」 (TI line of credit) ページで、灰色の使用率バーにある「クレジット (与信限度) 増額申請」 (Request credit increase) リンクをクリックします。
TI のクレジット ライン (与信限度) を使用して購入するにはどうすればよいですか? 貴社の法人アカウントで TI のクレジット ライン (与信限度) が承認された後、使用率バーの中にあるクレジット ラインのステータスが「有効」 (Active) と表示されます。チェックアウト (購入手続き) プロセスの際に、お支払い方法として TI のクレジット ライン (与信限度) を選択できます。
管理者、財務担当者、購入担当者いずれかの役割を持つユーザーは、TI のクレジット ライン (与信限度) を使用して購入できます。この与信限度は、多様な国や地域と、多様な通貨の組み合わせに対応しています。法人アカウントのメンバーは、TI のクレジット ライン (与信限度) を使用して購入することはできません。このアクセス権が必要な場合、メンバーを購入担当者の役割に変更する必要があります。
TI のクレジット ライン (与信限度) を別の通貨に変換するにはどうすればよいですか? TI のクレジット ライン (与信限度) が承認された後、その金額は、それに相当する USD (米ドル) の金額で設定されます。TI のクレジット ライン (与信限度) ページの灰色の使用率バーで、ドロップダウン メニューから通貨をどれか 1 つ選択します。灰色の使用率バーに表示されるすべての値が、Bloomberg™ のスポット レート (外国為替レート) を使用して、お客様が選択した通貨に変換されます。
クレジット ライン (与信限度) を管理するにはどうすればよいですか? 「注文」 (Ordering) の下にある「TI のクレジット ライン (与信限度)」 (TI line of credit) に移動します。「TI のクレジット ライン (与信限度)」 (TI line of credit) ページにある灰色の使用率バーを使用すると、クレジット ラインの使用率を簡単に確認できます。この灰色のバーは、法人アカウントがクレジット ライン (与信限度) の承認を受けた後にのみ表示されます。また、クレジット ライン (与信限度) 申請と与信限度増額申請の履歴を、ステータスの表で確認することもできます。
管理者、経理担当者、購入担当者いずれかの役割を持つユーザーは、ステータスと使用率の情報にアクセスできます。ただし、一部のアクションを実行できるのは、管理者と財務担当者どちらかの役割のみです。法人アカウントのメンバーは、この情報にアクセスできません。 このアクセス権が必要な場合、メンバーを購入担当者の役割に変更する必要があります。
申請に関する FAQ (よくある質問)
TI のクレジット ライン (与信限度) を申請するにはどうすればよいですか? 管理者または財務担当者の役割を持つユーザーは、TI のクレジット ライン (与信限度) 申請を提出できます。このため、
- 貴社の myTI 法人ダッシュボードにログインします。
- 「ご注文」 (Ordering) の下で、「お支払い方法」 (Payment methods) を選択します。
- TI のクレジットラインまたはお支払いカード (クレジット カード) を選択して「今すぐ適用」 (Apply now) をクリックするか、「編集」 (edit) リンクをクリックして申請を編集します。
- 編集が完了した時点で、「提出」 (Submit) をクリックします。変更結果を保存しておき、後で提出する場合は、「下書きとして保存」 (Save as draft) をクリックします。
- 申請を提出した後、TI のクレジット ライン (与信限度) ページにアクセスし、申請のステータスを表示することができます。
申請のステータスは何を意味しますか? TI のクレジット ライン (与信限度) 申請に関する現在のステータスの定義は次のとおりです。
- 「下書き」 (Draft)。申請を開始し、「下書きとして保存」 (Save as draft) をクリックして下書きを作成しました。
- 「取り下げ」 (Withdrawn)。ユーザーが申請を取り下げました。
- 「提出済み」 (Submitted)。申請を提出しました。審査の対象になります。
- 「審査中」 (In review)。申請を審査中です。
- 「訂正」 (Revisions)。訂正する必要のある申請をユーザー宛に送り返しました。
- 「拒否」 (Denied)。申請は拒否済みです。条件を満たしている場合は、再申請が可能です。
- 「承認済み」 (Approved)。TI のクレジット ライン (与信限度) は承認済みです。
LOC (与信限度) 申請には何が必要ですか? Dun & Bradstreet (D&B) が公開している DUNS™ (Data Universal Numbering System:データ汎用番号付け体系) を追記して申請を提出することができます。 お客様の DUNS 番号が存在しない場合、詳細情報と財務情報をフォームに記入する必要が生じ、それらを裏付ける資料をアップロードする能力も必要です。
提出済みの申請をキャンセルまたは変更することはできますか? 申請を提出した後、キャンセルすること、または何らかの変更を加えることをご希望の場合、ステータスが「下書き」 (Draft) または「提出済み」 (Submitted) になっているときは申請を取り下げることができます。
請求書に関する FAQ (よくある質問)
TI のクレジット ライン (与信限度) を使用した請求書を管理するにはどうすればよいですか? 「注文」 (Ordering) の下にある「財務請求書」 (Financial invoices) にアクセスします。このダッシュボードは、法人アカウントに対応するすべての財務請求書とクレジットに関する備考の一覧です。請求書の期限を示す詳細も付属しています。
- 請求書を PDF 形式でダウンロードすることをご希望の場合、1 通または複数の請求書を選択し、左下隅の赤い「ダウンロード」 (Download) ボタンをクリックします。
- 「Excel をダウンロード」 (Download Excel) をクリックすると、ダウンロードに使用する請求書ダッシュボードが表示されます。
- 「アカウントの現在の明細をダウンロード」 (Download current statement of account) をクリックすると、未完了のすべての請求書を記載したアカウント明細書をダウンロードできます。
- 「送金テンプレートをダウンロード」 (Download remittance template) をクリックすると、送金テンプレートがダウンロードできます。
管理者、経理担当者、購入担当者いずれかの役割を持つユーザーは、請求書ダッシュボードにアクセスできます。ただし、一部のアクションを実行できるのは、管理者と財務担当者どちらかの役割のみです。法人アカウントのメンバーは、この情報にアクセスできません。 このアクセス権が必要な場合、メンバーを購入担当者の役割に変更する必要があります。
送金設定を実行するにはどうすればよいですか? 「法人アカウント」 (Company account) の下で「送金設定」 (Remittance preferences) に移動します。送金設定は、TI のクレジット ライン (与信限度) から複数の請求書を除外する方法を決定します。TI のクレジット ライン (与信限度) から請求書を除外する方法として、「請求書ごとのお支払い」 (Pay by invoice)、または「先入れ先出し」 (First in first out) (先に発生した請求書を先に支払い処理) を選択できます。
管理者または財務担当者の役割を持つユーザーは、送金設定にアクセスできます。
明細書を受け取るにはどうすればよいですか ? 「法人アカウント」 (Company account) の下にある「アカウント明細書」 (Statement of account) にアクセスすると、未払いの財務請求書をすべて記載した、定期的に発行される明細書の受取人として、社内に属する最大 3 件の E メール アドレスを入力できます。
管理者または財務担当者の役割を持つユーザーは、アカウント明細書にアクセスできます。
TI のクレジット ライン (与信限度) を使用した注文に対応する請求書を受け取るにはどうすればよいですか? 「法人アカウント」 (Company account) の下にある「請求書配信」 (Invoice delivery) にアクセスすると、定期的に発行される財務請求書の受取人として、社内に属する最大 3 件の E メール アドレスを入力できます。
管理者または財務担当者の役割を持つユーザーは、送金設定を実行できます。