製品の潜在的なセキュリティ脆弱性の報告
TI PSIRT について
TI では、TI の製品のセキュリティに高い優先度を設定しています。ただし、ご存じのように、製品のセキュリティにどれだけ労力を費やしたとしても、製品または顧客システムが 100% 安全になることはありません。TI は、潜在的なセキュリティの問題に迅速に対応するために必要な手順を取れるように、TI の製品に影響を与える潜在的なセキュリティの問題について学びたいと考えています。TI の PSIRT (Product Security Incident Response Team、製品セキュリティ インシデント対応チーム) は、ハードウェア、ソフトウェア、資料を含めた TI の半導体製品に関する潜在的なセキュリティの脆弱性に対応するプロセスを管理しています。
潜在的なセキュリティの脆弱性を報告する方法
セキュリティの潜在的な脆弱性を報告するには、psirt@ti.com から TI PSIRT に問い合わせることができます。 英語で報告する必要があります。TI は、E メールの受領の確認する返信を適時に差し上げます。
脆弱性情報は非常に機密性の高い情報です。TI PSIRT は、TI PSIRT PGP / GPG キーを使用して、提出されるすべてのセキュリティ脆弱性レポートを暗号化して送ることを強くお勧めしています。
- 指紋:898C ECC3 451F 9438 D972 06B6 4C13 1A0F 9AF0 04D8
- 公開鍵ファイル (ZIP、3KB)
PGP/GPG 暗号化メッセージを読み書きする無料のソフトウェアは次の場所から入手可能です。
レポートに含める推奨される情報
TI PSIRT が潜在的なセキュリティの脆弱性のトリアージを実行するために、次の情報を提供することをお勧めします。
- 影響を受ける可能性がある TI のハードウェアまたはソフトウェア製品 (バージョンまたはリビジョンを含む)
- 潜在的な脆弱性をいつ、どのように、誰が見つけたのか
- 関連する (1) 既知の違反および (2) 既知の CVE ID を含む、潜在的な脆弱性の技術的な説明
- 連絡先情報 (TI がなんらかの必要なフォローアップの質問をできるように)
レポートの処理プロセス
提出後、TI は次の処理に従って、潜在的なセキュリティの脆弱性を評価して、対応します。
- 通知:TI は潜在的なセキュリティの脆弱性を知るようになります。
- 初期トリアージ:TI は、TI 製品が影響を受ける可能性があるかどうか、および十分な情報が提供されたかどうかを判定するために、提出物を検討します。
- 技術的な分析:TI は、報告された潜在的な脆弱性を技術的な見地から詳細に調査します。[1]
- 修正:TI は検証済みの製品セキュリティ脆弱性に対して適切なアクションをとります。
- 公開:適切な場合は、TI は検証済みの脆弱性に関する情報を公開し、セキュリティ報告またはカタログなどで修正機能を利用できるようにすることがあります。
[1] TI は、CVSS (Common Vulnerability Scoring System) v3.0 を使用して脆弱性を採点します。その結果、解析と修正の目的で脆弱性に正しい優先順位を割り当てることができます。 必要に応じて、脆弱性に対する CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) ID を作成することがあります。
責任ある取扱い方針
大半のテクノロジー業界と同様に、TI PSIRT は責任ある取扱い方針に従っています。TI のポリシーでは、お客様が TI から期待できる内容、および TI がお客様から期待できる内容について説明しています。 これは、脆弱性の適切な開示に関する CERT® ガイドに基づいています。レポートを送信する前に、TI の方針をご確認ください。お客様と TI との関係性の条件について説明しています。
セキュリティ カタログ
以下で、セキュリティの脆弱性 (弱点) に関する公開情報と、TI の利用可能な対処法をご覧になれます。
インシデント ID | 概要 |
(YYYY-MM-DD) |
公開日
---|
インシデント ID | 概要 |
(YYYY-MM-DD) |
公開日 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-PSIRT-2018-060007 | BLE-STACK のヒープ オーバーフローに関する問題 | 2018-11-01 (2018 年 11 月 1 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2019-010018 | BT (BR/EDR) SIG エラッタ 11838 - LMP 暗号化鍵の最小サイズに関する変更 | 2019-08-20 (2019 年 8 月 20 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2019-050023 | CC256x と WL18xx 向けの Bluetooth Low Energy - LE (BLE) スキャンの脆弱性 (CVE-2019-15948) | 2019-11-12 (2019 年 11 月 12 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2019-060025 | CC254x OAD: AES CTR 暗号化実装の脆弱性 | 2019-11-12 (2019 年 11 月 12 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2019-060032 | CC254x OAD: AES-CBC MAC 検証の脆弱性 | 2019-11-12 (2019 年 11 月 12 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2019-100034 | Bluetooth Low Energy – 予期していない公開鍵のクラッシュ (SweynTooth, CVE-2019-17520) | 2020-02-19 (2020 年 2 月 19 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2019-100036 |
Bluetooth Low Energy – 無効な接続要求 (SweynTooth, CVE-2019-19193) | 2020-02-19 (2020 年 2 月 19 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2019-080030 | SimpleLink™ デバイス上での可変時間タグの比較 | 2020-02-28 (2020 年 2 月 28 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-020038 | Bluetooth Low Energy、BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート) – 方式混同ペアリングの脆弱性 (CVE-2020-10134) | 2020-05-18 (2020 年 5 月 18 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-040043 | Bluetooth BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート) – Bluetooth なりすまし攻撃 (BIAS, CVE-2020-10135) | 2020-05-18 (2020 年 5 月 18 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-060056 | Bluetooth® Low Energy – CC1350 と CC26x0 の各デバイス上で SPI を使用する UNPI パケットで長さチェックの欠落 | 2020-10-07 (2020 年 10 月 7 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-100078 | Amnesia オープン ソース TCP/IP スタックの脆弱性 (AMNESIA:33) | 2020-12-21 (2020 年 12 月 21 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-070058 | TI の Z-Stack ZigBee クラスタ ライブラリ (ZCL) の解析関数内に存在する潜在的なヒープ オーバーフロー脆弱性 | 2021-01-22 (2021 年 1 月 22 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-080063 | Bluetooth® Low Energy – 継続的な OAD 動作の最中に接続の MTU サイズを更新すると、バッファ オーバーフローが発生する可能性がある | 2021-03-01 (2021 年 3 月 1 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-100073 | SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx/CC31xx SDK と SimpleLink MSP432E4 SDK 整数とバッファのオーバーフローに関する課題 | 2021-04-29 (2021 年 4 月 29 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-100074 | SimpleLink™ CC13XX、CC26XX、CC32XX、MSP432E4:整数オーバーフローの課題 | 2021-04-29 (2021 年 4 月 29 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-100076 | 整数とバッファのオーバーフローの課題 – TI-NDK | 2021-04-29 (2021 年 4 月 29 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-090066 | FragAttacks - フラグメンテーションおよび集約攻撃 | 2021-05-11 (2021 年 5 月 11 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-100068 | Bluetooth® SIG エラッタ – パスキー入力プロトコル (PEK) を使用するなりすまし | 2021-05-23 (2021 年 5 月 23 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-100069 | Bluetooth® SIG エラッタ – LE (BLE) レガシー ペアリング プロトコルの認証 | 2021-05-23 (2021 年 5 月 23 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-090070 | Bluetooth® Low Energy、BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート) – PIN コード ペアリング鍵の派生 | 2021-05-23 (2021 年 5 月 23 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2020-080064 | CC13x2、CC26x2、CC2640R2 の各デバイスでブート イメージ マネージャ (BIM) の潜在的なセキュリティ脆弱性 | 2021-05-24 (2021 年 5 月 24 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2021-040098 | InjectaBLE (BLE への注入可能):確立済みの Bluetooth® Low Energy 接続への悪質なトラフィックの注入 (CVE-2021-31615) | 2021-06-22 (2021 年 6 月 22 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2021-050100 | Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 の脆弱性 | 2021-12-30 (2021 年 12 月 30 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2021-100116 | シリコン デバイスに対する物理的なセキュリティ攻撃 | 2022-01-31 (2022 年 1 月 31 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2021-100117 | 統合型 HTTP サーバーの ping ユーティリティの脆弱性 | 2022-02-15 (2022 年 2 月 15 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-100125 | TI ( テキサス・インスツルメンツ) 802.15.4 スタック:SM 構成でフレーム カウンタの検証機能が欠落 | 2022-06-08 (2022 年 6 月 8 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-100118 | CC1310 と CC1350 の各デバイスで ECC 入力検証の欠落 | 2022-06-13 (2022 年 6 月 13 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-050133 | SimpleLink™ MSP432E4 の上位レベル メモリ保護の課題 | 2022-09-14 (2022 年 9 月 14 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-100128 |
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の Wi-SUN® スタック:フレーム カウンタの検証が不存在 | 2023-05-12 (2023 年 5 月 12 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-090141 | SimpleLink CC32XX SDK 整数オーバーフローの問題 | 2023-08-01 (2023 年 8 月 1 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2021-100120 | WiLink WL18xx PN 再利用の問題 | 2023-08-03 (2023 年 8 月 3 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-120160 | WL18xx MCP ドライバのバッファ オーバーフロー | 2023-08-10 (2023 年 8 月 10 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-090143 | Bluetooth LE セキュア ペアリング ペリフェラル デバイスが、中央デバイスとの接続に失敗する可能性がある | 2023-08-28 (2023 年 8 月 28 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2022-120154 | Bluetooth SIG のエラッタ - GATT クライアントの再接続時の着信通知 / 表示テストが無効になる | 2023-08-28 (2023 年 8 月 28 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2023-040180 | MSP430FR5xxx と MSP430FR6xxx IP カプセル化書き込みの脆弱性 (IP Encapsulation Write Vulnerability) | 2023-08-29 (2023 年 8 月 29 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI-PSIRT-2023-080189 | C2000 DCSM ROM Gadget/ROP Vulnerability (C2000 DCSM (デュアル コード セキュリティ モード) ROM のガジェット (改変済みの悪質なコード活用) / ROP (リターン オリエンテッド プログラミング:ガジェットと組み合わせ、戻りアドレスを改変) の脆弱性) | 2023-11-13 (2023 年 11 月 13 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI PSIRT は、必要に応じて情報を公開しています。これは、弊社が処理したインシデントの包括的なリストとはみなされません。 特定のインシデントに関するお問い合わせ先: psirt@ti.com。 |
メディアのご質問
TI 製品のセキュリティに関する(メディアからのご質問は、直接 news.ti.com 宛に転送されることがあります。