1/F フリッカー ノイズ
00:16:50
|
2024 年 09 月 30 日
このシリーズは、オペアンプのノイズに関連した 9 つのテーマで構成され、今回が第 8 回目となります。 ここまでのトレーニング ビデオでは、ノイズの計算、シミュレーション、測定に関する方法を紹介しました。 このビデオでは、1/f ノイズ、つまりフリッカー ノイズについて詳細に検討します。 特に、ほとんどのオペアンプ データシートに含まれている 0.1Hz ~ 10Hz のノイズ プロットについて説明します。 これらのプロットを精製する方法とその重要性を取り上げ、標準的なアンプとゼロドリフト アンプの間で、長時間にわたるノイズ測定を行う場合の違いについても説明します。
ビデオを視聴した後、以下のボーナス コンテンツで学習内容を強化してください。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:オペアンプ
video-playlist (62 videos)