ビデオ・シリーズ
統合型 eFuse によるシンプルなシステム保護の実現
eFuse は、入力または出力において、デバイスおよびシステム レベルの保護を実現する高集積 IC です。これまで完全なパワー パス保護回路は、いくつかのディスクリート部品によって実現されていましたが、そのために基板占有面積が最大 7% 増加し、不要な設計上の障壁が生じることがありました。UL 認定が必要な場合は、市場投入期間が長くなるおそれもありました。これらの問題は、過電流保護、過電圧保護、逆極性保護など、重要な保護機能を備えた TI の統合型 eFuse を採用することで解消することができます。このシリーズの最初から始めるか、現在の課題について説明しているトピックにジャンプしてください。
Understanding circuit protection solutions: eFuses vs. discrete protection circuits
|
講演者
リソース
/content/texas-instruments/ja-jp/video/series/accomplish-straightforward-system-protection-with-fully-integrat
View series