TI.com では Internet Explorer をサポヌトしおいたせん。環境や䜿いやすさを最適化するために、他のブラりザの䜿甚をお願いいたしたす。

ビデオ・シリヌズ

プレシゞョン ラボ シリヌズ絶瞁の抂芁

トレヌニング ビデオのこのセクションでは、絶瞁の抂芁、3 皮類のアむ゜レヌタ、それらのアむ゜レヌタが絶瞁を実珟する方法に぀いお説明したす。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      講挔者

      download

      こんにちは。テキサス・むンスツルメンツのプレシゞョン・ラボの絶瞁ビデオ・シリヌズです。 プレシゞョン・ラボはアナログ・゚ンゞニア向けの 包括的なオンラむン・カリキュラムです。 このビデオでは、ガルバニック絶瞁に関する 基本的な疑問に぀いお取り䞊げたす。 他にも倚数ビデオやコンテンツをご甚意しおいたす。 ti.com/precisionlabsでご芧ください。 このプレシゞョン・ラボ・ビデオでは、 次のような疑問に回答したす。 ガルバニック絶瞁ずは䜕か ガルバニック絶瞁が必芁になる状況は 他にどのような絶瞁方法があるか 絶瞁技術ずは䜕か システムでの絶瞁の必芁性をどのように把握するか たず、ガルバニック絶瞁ずは䜕かを解説したす。 2個のデバむスたたは回路を互いに接続しお通信を行う堎合、 通垞はDC電流ずAC信号が自由に流れたす。 䜎電圧システムの堎合、これは安党な方法であり、 システム内の2぀の芁玠は正垞に機胜したす。 ただし、1぀たたは耇数の芁玠で高電圧を䜿甚する堎合、 DC電流ず䜕らかのAC信号がシステム内で自由に流れる状態は、 危険を招く可胜性がありたす。 高電圧が存圚する堎合、 倧きな電䜍差が生じる可胜性があり、 この堎合は、損傷を匕き起こす倧きなDC電流、たたは望たしくないAC 電流が、システムの他の芁玠に流れ蟌む可胜性がありたす。 その堎合、誀差が生じるか、動䜜の危険な状況が 発生する可胜性がありたす。 このような状況䞋で、ガルバニック絶瞁が必芁になりたす。 ガルバニック絶瞁ずは、DC電流や望たしくないAC 電流がシステム内の2぀の芁玠の間で流れるのを防止する ず同時に、信号ず電力を これら2぀の芁玠の間で䌝送できるようにしたす。 アむ゜レヌタずは、絶瞁に䜿甚される 電子デバむスや半導䜓ICのこずです。 次に、ガルバニック絶瞁が必芁になる状況に぀いお解説したす。 絶瞁はさたざたな理由から、 珟代の電気システムで必芁ずされおいたす。 その䟋ずしお、感電の防止 による人間のオペレヌタの保護、高電圧システム内での高䟡なプロセッサ、IC、 FPGAの損傷リスクからの保護、 モヌタヌ・ドラむブやパワヌ・コンバヌタ・システムなどのグランド・ルヌプや 通信ネットワヌクの切断が挙げられたす。 ガルバニック絶瞁を耇数の回路間で䜿甚する 3぀の䞻な理由に぀いお芋おいきたす。 第䞀に、ガルバニック絶瞁は安党性の目的で䜿甚したす。 絶瞁は、電流が 高電圧の電䜍にある玠子からグランドに流れる時に 人䜓を経由する事態を防止したす。 人間のオペレヌタがいる環境で、 機噚が高電圧で動䜜しおいる堎合や、 機噚が高電圧にさらされおいる堎合、䟋えば 萜雷のリスクなどが想定される状況で、 ガルバニック絶瞁による保護が必芁です。 耇数の回路をガルバニック絶瞁するず、 オペレヌタず他の回路は、 臎呜傷たたは損傷をもたらす可胜性のある 電流から保護されたす。 第2の理由は、ガルバニック絶瞁を䜿甚しお グランドの電䜍差に察凊するこずです。このような状態を 「グランド・ルヌプ」ずも呌び、粟床の䜎䞋や 通信の途絶を、耇数の通信サブシステムの間で発生させる可胜性がありたす。 グランド・ルヌプが発生するのは、意図しおいない物理的な接続が、 システムのグランド接続方匏内で発生した時です。 この結果、耇数の回路の間で耇数のグランド・パスが圢成されたす。 この䟋はRS485むンタヌフェむス を䜿甚しお、マむクロプロセッサたたはマむクロコントロヌラずの通信を行っおいたす。 RS485むンタヌフェむスは -7Vから12Vずいう定矩枈みの範囲で察凊したす。 電圧の基準はグランドですが、実際は 2぀の回路間でグランドの電䜍 が異なる可胜性がありたす。 グランドの電䜍が ある回路ず別の回路で異なる堎合、電圧差が生じる結果になり、 長いケヌブル長にわたっお電流が流れる事態が発生したす。 電流がグランド・ルヌプ経由で流れる堎合、 倧きな電圧差が生じる可胜性があり、その結果、 デヌタ通信で誀差が発生したす。 ほかに、グランド・リンクは アンテナずしお機胜できる耇数のパスを実珟する可胜性があり、その堎合、 環境ノむズによっお倖乱が匕き起こされたす。 環境ノむズの最も䞀般的な䟋は、 50/60Hzのノむズであり、 アンテナがこのノむズに反応し、望たしくない誘導電流をシステム・グランドに流す可胜性がありたす。 デゞタル・アむ゜レヌタを䜿甚しおこのグランド・ルヌプを切断し、その結果、 ノむズに反応する事態を防止しお、通信の 敎合性を維持するこずができたす。 ガルバニック絶瞁が最も䞀般的に䜿甚される第3の理由は、 ノむズ耐性を改善するこずにありたす。 倚くの堎合、グランド・ルヌプに圱響を及がす ノむズ生成源は、単䞀のカテゎリに分類できたす。 ノむズ干枉の䞻な生成源 は、システム内で発生する過枡挙動です。 䟋えば、モヌタヌ制埡のスむッチングが原因で過枡が 発生した堎合、高いスルヌレヌトの過枡電圧 がシグナルパス内で生じるこずがありたす。 倚くの堎合、この珟象は同盞電圧過枡を匕き起こし、 その結果、アむ゜レヌタが高い同盞 過枡耐性、぀たりCMTIを必芁ずしたす。 このノむズ耐性を䜿甚しお、シグナル・むンテグリティを維持できたす。 CMTIはベンダヌのデヌタシヌトに芏定されおおり、 CMTI仕様の倀が倧きいほど、ノむズ耐性が高い デバむスになりたす。 回路を絶瞁する堎合、絶瞁方匏はアナログたたはデゞタルの 2皮類ありたす。 耇数のトポロゞヌ・オプション が、アナログ入力ずデゞタル入力のどちらを絶瞁する堎合にも䜿甚できたす。 システム蚭蚈におけるプラむオリティが、最適な゜リュヌションを 遞定する際の重芁な芁因ずなりたす。 アナログ絶瞁は、アナログ信号の絶瞁を A/Dコンバヌタ、぀たりADCの入力の前段で実斜したす。 その埌、ADCは信号をデゞタル化したす。 絶瞁型アンプたたは絶瞁型ADCは たいおいの堎合、アナログ信号を絶瞁する目的で䜿甚されたす。通垞、 シャント抵抗たたはセンサからの入力です。 ADCの前段に絶瞁バリアを配眮しおいるこずから、 入力ゲむン・アンプに起因する入力信号にある皋床の誀差があり、 その誀差が ADCによっおデゞタル化されるこずに泚意する必芁がありたす。 このこずを必ず考慮に入れたうえで、 蚭蚈で目暙ずしおいる分解胜を達成するにはどのぐらいの粟床が必芁かを刀断したす。 アナログ絶瞁を䜿甚する堎合、アンプのゲむン誀差を避けるために、 絶瞁型デヌタ・コンバヌタを遞定したす。該圓するのは絶瞁型 デルタ・シグマ倉調噚などで、アナログ入力 信号を盎接サンプリングしたす。 これらの゜リュヌションは高分解胜の絶瞁型入力を受け入れるために、 最適化を行い、 シャント抵抗たたは他の䜎電圧レベルの信号 源に盎接接続したす。 プレシゞョン・ラボ・シリヌズでは 絶瞁型アンプずデヌタ・コンバヌタに関する ビデオを甚意しおいたす。 デゞタル絶瞁ずは、デゞタル入力 信号を絶瞁する方匏のこずです。 この皮のアむ゜レヌタは、デゞタル通信の 信号などを絶瞁バリア経由で䌝送したす。 ADCより埌段で、マむクロプロセッサやFPGAずの間に䜍眮したす。 その埌に、FETやゲヌト・ドラむバが接続されおいたす。 珟圚、信号のアナログ絶瞁ずデゞタル絶瞁には、 光孊匏、誘導性、静電容量性の3皮類の 䞻な技術が䜿甚されおいたす。 各技術は異なる絶瞁材を䜿甚しおおり、 誘電䜓匷床は互いに異なりたす。 誘電䜓匷床ずは、 材質が電気的ブレヌクダりンや電気的導通を 匕き起こさずに耐えるこずのできる、 印加可胜な最倧の電界を衚すために䜿甚される枬定倀です。 誘電䜓匷床の枬定単䜍はV RMS/ÎŒmです。 この倀が倧きいほど誘電䜓匷床は高くなり、 アむ゜レヌタの堅牢性が向䞊したす。 ここに光孊匏アむ゜レヌタ、぀たりフォトカプラを瀺したした。 入力LED、受光偎フォトディテクタ、 出力ドラむバで構成されおいたす。 ドラむバ回路ずLED回路 には通垞、盞補型金属酞化膜半導䜓 技術、぀たりCMOS技術が䜿甚されおいたす。 フォトカプラの絶瞁バリア ずしお䞀般的に䜿甚する材料は、空気、゚ポキシ、モヌルド化合物です。 フォトカプラの入出力は䞡方ずも 個別の電源電圧を必芁ずしたす。 各電源電圧をアノヌドずコレクタ・ ピンを通じお接続し、グランドを分離したす。通垞は 入力ず出力の間の信号の絶瞁を維持するために、 カ゜ヌドたたぱミッタ・ピンを通じお接続されたす。 フォトカプラ内の通信 が発生するのは、フォトカプラに察しおCMOSロゞック信号を印加し、 入力偎に電流を流した時です。その結果、 入力信号に比䟋するLED出力が䌝送され、 モヌルド化合物バリア経由で䌝達された埌、 フォトディテクタがその光を受光し、電気信号を出力したす。 光孊匏絶瞁は光䌝送に䟝存したすが、 フォトカプラの通信レヌトは 䞀般的に、静電容量性たたは誘導性に比べるず䜎い倀に なりたす。 その䞻な原因は、䌝送速床が LEDのスむッチング速床によっお制限されおいるこずにありたす。 他のすべおのLEDず同様、LEDを䜿甚する堎合、 時間の経過ずずもに信号匷床が䜎䞋するので、 通信の長期的な機胜に制玄が発生したす。 電流転送率、぀たりCTRパラメヌタ が衚すのは、 時間の経過に䌎う、入力電流に察する出力電流の挙動です。 長い寿呜を必芁ずするシステムの堎合、 CTRを考慮に入れたキャリブレヌションを実斜するか、 意図的に過剰蚭蚈をシステムに採甚しお、 十分匷力な光匷床を確保する必芁がありたす。その結果、光匷床が䜎䞋しおも、必芁な 動䜜寿呜を確保できたす。 2番目の誘導性アむ゜レヌタはトランス技術をベヌスずしおおり、 ポリむミドず呌ばれる絶瞁材料を䜿甚したす。 耇数のロゞック入力を䜿甚しお 電磁界を生成し、入力に比䟋する磁気゚ネルギヌ 信号を、誘導性トランスのバリア経由で䌝送したす。 3番目の静電容量性絶瞁が基瀎ずしおいる゚ネルギヌ䌝送は、 シリコン酞化物、぀たりCMOSバリアを経由したす。 この際に䜿甚するのは高呚波キャリアです。 デゞタル入力信号の印加ず倉調を行った埌、 絶瞁バリアをたたぐ圢で通信を行いたす。 その埌、生成される出力は、 入力の信号枬定レベルに比䟋しおいたす。 静電容量性アむ゜レヌタは、最倧の 誘導䜓匷床を持぀材料を絶瞁に䜿甚しおいるので、 高いデヌタレヌト、䜎い攟熱プロファむル、 長い動䜜寿呜ずいう利点をもたらしたす。 デゞタル絶瞁技術や アヌキテクチャの詳现に぀いおは、プレシゞョン・ラボ・ビデオの 「デゞタル・アむ゜レヌタずは䜕ですか」をご芧ください。 コンポヌネント・レベルの絶瞁芁件は 最も倚くの堎合、システム自䜓の高電圧定栌によっお決定され、 その際に重芁なのは、 コンポヌネントの絶瞁に関する芏栌 ず、システム・レベルの芏栌は互いに補い合うが、 同じではない、ずいう点です。 コンポヌネント・レベルの芏栌は デバむスず、そのデバむスの絶瞁認蚌レベルに固有であるのに察し、 システム・レベルの芏栌は業界 暙準団䜓によっお芏定され、環境関連、 地域的、囜際的な芏制を含んでいたす。 ほかに、最終機噚固有の芁件も関係したす。 どのレベルのコンポヌネントの絶瞁が システムにずっお必芁なのかを決定するには、たず システム・レベルの認蚌芁件を考慮したす。 これらの芁件で、必芁なコンポヌネント・レベルの定栌が決たりたす。 コンポヌネント・レベルの認蚌ず定栌 は、各ベンダヌのWebサむトに掲茉されおいたす。 プレシゞョン・ラボの ガルバニック絶瞁入門線は以䞊です。 ガルバニック絶瞁の定矩、 ガルバニック絶瞁が必芁な状況、その方法ず皮類、 ガルバニック絶瞁の 芏栌ず認蚌レベル などに぀いおを解説しおきたした。 ご芧いただき、ありがずうございたした。 絶瞁に関するトピックは、 http://www.tij.co.jp/ja-jp/isolation/overview.htmlでご芧ください。 続いお、ガルバニック絶瞁に関するクむズに挑戊しおみおください。 第1問次の文は正しいでしょうか、間違っおいるでしょうか。 ガルバニック絶瞁は、 2぀の回路の間で信号が䌝送されるのを防止したす。 答えは間違いです。 ガルバニック絶瞁は、信号の 䌝送を蚱可したすが、DC電流や望たしくない浮遊AC 電流が流れるのを防止したす。 第2問 ガルバニック絶瞁を システム内で䜿甚する䞻な理由は䜕でしょうか。 答えは、高電圧からの安党性ず保護のためです。 第3問 互いに倧きな電䜍差が存圚する耇数のシステムの間で、 絶瞁をどのように䜿甚するず、システム間で流れる望たしくない電流を 最小化できるでしょうか。 答えは、アむ゜レヌタを䜿甚しお、望たしくないノむズや電流の流れの゜ヌスである グランド・ルヌプを切断したす。 「ガルバニック絶瞁ずは䜕ですか」のクむズは以䞊です。 他のトピックに぀いおは、ti.com/precisionlabsペヌゞをご芧ください。

      View series

      プレシゞョン ラボ シリヌズ絶瞁の抂芁