TI 커넥티비티를 사용하는 KRABO® 네트워킹 볼트

 

사례 연구 요약

Fontana Gruppo의 자매회사인 Krabo는 인터넷 연결 패스너에 주력하는 회사로 경기장, 풍력 터빈, 철도, 차량, 교량 등 주요 인프라의 볼트 체결부를 원격으로 조사하는 시스템을 개척했습니다. 이 혁신적인 볼트는 볼트에 완전히 통합된 센서를 기반으로 하며, 텍사스 인스트루먼트의 커넥티비티 기술을 사용하여 클램프 하중을 측정하고 데이터를 무선으로 시스템 모니터에 수시로 전송할 수 있습니다. 볼트에 적용된 기술은 볼트 체결부를 언제든지 모니터링하고 문제가 발생하기 전에 문제점을 파악할 수 있습니다. 이러한 예측형 유지 관리 기능은 안전을 강화하고 유지 관리 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

Krabo는 네트워킹 볼트를 개발할 때 TI의 CC2652RSIP 멀티프로토콜 2.4GHz SimpleLink™ 무선 MCU를 사용했습니다. 이러한 부품은 KRABO® 네트워킹 볼트 기술에 필수적인 요소이며, 20년 이상 유무선 연결 솔루션에 대한 TI의 전문성과 제품에 대한 엔지니어링 지원은 안정적이고 원활한 설계를 달성하는 데 필수적이었습니다.

문제

Krabo는 정확한 측정, 저전력, 에너지 효율, 볼트 헤드 크기에 맞을 정도로 작은 크기를 구현할 수 있는 안정적인 무선 통신 기술이 필요했습니다.

솔루션

TI의 SimpleLink 무선 MCU 제품군, 특히 시스템 패키지 무선 모듈은 저전력 소비와 긴 배터리 수명을 제공하며 Zigbee® 프로토콜에서 작동하므로 사용이 더욱 간편합니다. 이 TI 기술은 볼트 헤드의 소형 설계 요구 사항을 충족합니다.

결과

이제 Krabo는 산업 규모의 대량 생산에 사용할 수 있는 커넥티드 볼트를 제공합니다. 크기 요구 사항에 적합하고 언제든지 데이터에 액세스할 수 있어 중요한 업데이트가 필요한 시기를 파악할 수 있기 때문에 Krabo는 TI의 무선 기술을 자사 제품에 구현했습니다. 앞으로 Krabo는 더 작은 볼트를 개발하여 이 기술을 자동차 등 더 많은 애플리케이션으로 확장할 계획입니다.

TI 장치를 사용하는 KRABO

KRABO® 사용자는 전 세계 어디에서든 언제든지 볼트의 데이터에 액세스하여 장력 상태를 모니터링할 수 있으며, 이 데이터는 Zigbee® 또는 블루투스®와 같은 통신 표준을 사용하여 로컬 게이트웨이로 전송됩니다. Zigbee는 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 여러 네트워크에서 호환되는 메시 네트워크를 기반으로 합니다. 이러한 업계 표준은 10~100미터의 통신 거리를 보장할 수 있습니다. 게이트웨이는 Wi-Fi® 또는 셀룰러 연결을 통해 인터넷에 연결됩니다. 모든 데이터는 중앙 KRABO® 클라우드에 저장되며 노트북, 태블릿 또는 스마트폰을 사용하여 시각화할 수 있습니다. 예를 들어, 원격으로 데이터에 액세스하는 예측형 유지 관리 기능을 사용하면 주요 도시의 교량 인프라에 대한 간단한 일상적인 유지 관리에서 연간 최대 2천만~3천만 달러를 절약할 수 있습니다.

“다양한 인프라를 구축할 때 크기, 전력 소비, 안정적인 연결은 엔지니어에게 수많은 과제를 안겨줍니다.”라고 Krabo의 프로젝트 매니저인 Paolo Redaelli는 말합니다. “전력 소비를 최소화하고 Zigbee 에코시스템에 쉽게 통합할 수 있는 초소형 솔루션을 제공하는 TI의 SimpleLink 장치를 사용하여 이러한 인프라에서 게이트웨이로 바로 신뢰할 수 있는 데이터를 전송함으로써 고객이 설계에 자신감을 가지도록 할 수 있습니다.”

Krabo는 장치 소형화를 통해 대량 생산이 가능해지고, 역사적으로 고가의 인프라에서 안전성을 높이고 유지보수 비용을 절감할 수 있는 새롭게 부상하는 시장에서 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

Krabo 소개

Krabo의 모험은 2018년 Fontana Gruppo 계열사인 Fontana Fasteners R.D.의 비전에서 시작되어 기계식 결합용 볼트, 너트 및 하드웨어 장치를 생산하는 패스너 분야를 선도하는 기업으로 성장했습니다.

Krabo는 무선 기술을 통해 패스너를 실시간으로 연결하고 제어할 수 있는 플랫폼을 제공하여 원격 위치에서 인프라를 쉽게 조사할 수 있도록 하는 것을 사명으로 삼고 있습니다.

Krabo는 "볼트"를 "네트워킹 볼트"로 바꾸는 것을 목표로 합니다. 느슨해지거나 비정상적인 상태는 실시간으로 감지되어 알림을 통해 알려줍니다. KRABO® 기술은 무선이며 에너지 자급자족이 가능합니다. 케이블이 볼트에 닿지 않아도 됩니다. 볼트의 기계적 특성 및 표준 준수 여부는 영향을 받지 않습니다.

이 모든 것은 견고하고 지속 가능한 산업 공정을 통한 대량 생산에서 가능합니다. KRABO 볼트는 표준 볼트의 진정한 대안이며, 검사 노력을 줄이고 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 건물, 도로, 철도, 차량, 기계 및 안전이 중요한 요소인 기타 인프라 시나리오 등 Krabo 기술을 적용할 수 있는 분야는 무궁무진합니다.

KRABO®는 Fontana Gruppo의 등록 상표입니다.

자세한 사항은 www.krabo.it를 참조하십시오.

연결 기술에 대해 자세히 알아보기

올바른 무선 기술을 선택하는 것이 매우 중요하며 도움이 될 것입니다. TI는 20년 이상의 경험을 바탕으로 Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee 등 다양한 커넥티비티 프로토콜을 개선하고 있습니다. TI는 모든 RF 설계 요구 사항에 맞는 종합 소프트웨어 솔루션과 함께 우수한 품질과 합리적 가격대의 저전력 무선 마이크로컨트롤러(MCU), 인증 모듈 및 트랜시버들로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 차세대 IoT 연결 프로젝트를 시작할 프로토콜을 선택하세요.

연결에 대한 모든 주제를 다루는 TI의 비디오 시리즈인 Connect에 오신 것을 환영합니다. 전문가들을 모시고 최신 업계 동향과 TI의 유선 및 무선 연결 기술, 실습 데모, 신제품 미리보기, 교육 등에 대해 이야기합니다. TI: 커넥티비티 기술로 새로운 가능성 창출.