아날로그 기술의 본질적인 역할
TI 아날로그 시그널 체인 사업부의 리더가 범용 아날로그 IC가 전자 설계에서 가지는 중요한 역할에 대해 설명합니다.
아날로그는 어디에나 존재합니다. 전자 분야에서 아날로그 기술은 전압 레벨을 변환하거나, 신호를 감지하거나, 정밀하게 측정 또는 조절하여 애플리케이션이 실제 세계에서 작동할 수 있도록 합니다. 아날로그 칩은 초소형 보청기부터 데이터 센터의 전원 공급 시스템에 이르기까지 모든 전자 시스템의 필수 부품입니다.
기본 또는 범용 통합 회로(IC)라고도 하는 이러한 필수 아날로그 반도체는 전자 시스템에 사용되는 칩의 대부분을 구성합니다. 증폭기, 데이터 컨버터, 논리 장치, 스위칭 레귤레이터는 보드에서 가장 트렌디한 부품은 아니지만 시스템이 작동하는 데 필수적이며 오늘날 우리가 경험하는 전자 제품 혁신을 가능하게 합니다.
전기화가 계속 가속화됨에 따라 리서치 회사 Omdia는 범용 아날로그 IC 시장이 계속 확장되어 2027년까지 400억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
최근 당사의 아날로그 신호 체인 사업부 수석 부사장인 Hagop Kozanian은 범용 아날로그의 확장을 이끄는 요인과 이러한 핵심 제품에 대한 TI 의 지속적인 투자에 대해 소개했습니다.
질문: 범용 아날로그 제품이 시스템 설계에 필수적인 이유는 무엇인가요?
답변: 흔히들 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 바로 생산에 들어갈 수 있는 범용 아날로그 제품의 대규모 포트폴리오를 보유하는 것이 중요하다는 이야기를 많이 합니다. 예를 들어, 자동차 제조업체가 전기 자동차에 넣을 수백 개의 범용 아날로그 제품을 원하는 것은 드문 일이 아니며, 때로는 전자 시스템에서 IC의 거의 90%를 범용 아날로그 제품이 차지하기도 합니다.
당사의 엔지니어 팀은 전원 관리, 신호 체인 및 로직 제품 영역. 20개 이상의 기능 범주에 걸쳐 고객이 설계에 필요한 비용, 성능, 전력 및 정밀도를 적절히 조합하여 최적화된 아날로그 제품을 개발합니다. 이러한 유형의 칩을 즉시 사용할 수 있다면 기존 설계의 출시 시간을 크게 단축하고 향후 설계 옵션을 확장할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.
중요한 사실은 이러한 모든 아날로그 제품이 협조해야 설계에 필요한 시스템 요구 사항을 충족할 수 있다는 것입니다.
질문: 범용 아날로그 제품을 선택할 때 엔지니어가 가장 중요하게 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
대답: 범용 아날로그 제품은 다양한 시스템의 신뢰성 및 성능 요구 사항을 충족할 수 있는 딱 들어맞는 제품으로 설계되었습니다. 그러나 저는 이러한 제품을 설계할 때 회사가 고려해야 할 다섯 가지 주요 고려 사항을 자주 생각합니다.
- 가용성: 설계자는 전체 설계 프로세스에서 가용성과 공급 보장을 가장 중요하게 생각합니다. 전체 범용 아날로그 IC 포트폴리오에 즉시 접근할 수 있다는 것이 설계자에게는 공급망에 대한 확신을 줍니다. TI.com에서 사용 가능한 재고에 대한 실시간 보기, 주문 관리를 위한 즉시 액세스 도구, 주문 관리 시스템과 TI의 시스템을 직접 연결할 수 있는 API를 제공합니다.
- 가격: 엔지니어는 크기, 비용, 성능에 최적화된 아날로그 제품을 사용하여 보다 경제적인 전자 제품을 만들고 싶어합니다. TI의 목표는 안정적인 범용 아날로그 제품을 합리적인 가격에 제공하는 것이며, TI 자체의 300mm 제조 역량으로 인해 이미 저렴한 비용 구조의 이점을 가지고 있지만 경쟁력을 유지하기 위해 정기적으로 가격을 모니터링하고 있습니다.
- 표준 아날로그 패키징: 설계자는 멀티소스 설계 구현을 위해 SON(소형 아웃라인 무연), SOT(소형 아웃라인 트랜지스터) 또는 TSSOP(thin Shrink Small-Outline Package) 와 같은 표준 표면 장착 핀 투 핀 패키지를 비롯한 다양한 패키지 옵션이 필요합니다. TI는 솔루션 크기, 안정성 및 열 성능 요구 사항과 같은 설계 과제를 해결하기 위해 가장 광범위한 업계 표준 패키지 포트폴리오와 HotRod™ 패키지와 같은 혁신적인 패키지 유형을 제공합니다.
- 수명 및 안정성: 설계자는 궁극적으로 품질이 우수하고 신뢰할 수 있는 제품을 이용할 수 있기를 원합니다. 설계 복잡성을 완화하고 공급을 보장하는 범용 아날로그 제품을 구축하기 위해 TI는 45nm~130nm 공정 노드를 사용하는 지적 재산권과 제조 역량에 지속적으로 투자하고 있습니다. 실제로 전 세계에 웨이퍼 제조, 패키징, 조립 및 테스트, 제품 유통 시설을 소유하고 운영함으로써 수십 년 동안 안정적인 아날로그 제품을 제공할 수 있는 공급망을 관리할 수 있습니다.
- 문서 및 리소스: 아날로그 제품을 사용한 설계는 적절한 리소스를 통해 최대한 쉽게 설계할 수 있어야 합니다. TI의 아날로그 전문가들은 기업이 고급 시뮬레이션 모델을 사용하여 설계를 신속하게 프로토타이핑할 수 있도록 리소스 개발에 계속 노력을 기울이고 있습니다. 수천 개의 기술 문서, 사용 가능한 회로 및 레퍼런스 설계까지 더하여 시장 출시 기간을 단축하는 것이 TI의 목표입니다.
질문: 범용 아날로그 제품의 미래에서 TI는 어떤 역할을 할까요?
대답: 지난 20년 동안 TI는 전력, 신호 체인 및 로직 제품 영역에 걸쳐 수천 개의 범용 IC를 포함하도록 광범위한 아날로그 포트폴리오를 확장했습니다. TI는 전문가와 연구 개발에 대한 투자를 통해 매년 수백 개의 신제품을 출시하고 있습니다. 그리고 대체 공급자와 2차 공급자의 아날로그 제품으로 빠르게 확장할 수 있어 공급망 중단을 크게 줄일 수 있습니다.
아날로그 기술은 앞으로도 오랫동안 엔지니어가 제품을 혁신하고 전기화할 수 있도록 지원하는 데 필수적인 역할을 할 것입니다.
최신 블로그 게시물