태양에서 스위치까지, 에너지의 이동을 가능하게 하는 반도체

재생 가능한 에너지원의 높아지는 인기: 반도체를 통해 더 많은 가정, 건물과 도시로 효율적이고 안전하게 운송되는 에너지

4 9월 2023 | 기술 및 혁신

세계는 전례 없는 속도로 에너지를 소비하고 있다. 수요를 따라잡기 위해 기술은 풍력, 태양광과 같은 재생 에너지원을 더욱 실용적으로 만들고 있는데, 2021년 상반기에만 재생 가능한 에너지원이 미국 내 신규 발전 용량의 92%를 차지했으며, 추가 전력의 거의 절반을 태양광을 통해 얻었다. 

하지만 태양의 에너지가 어떻게 집안의 조명에까지 닿을 수 있었을까? 그 해답의 일부는 에너지가 이동하는 동안 접촉하는 수백 개의 반도체에 있다.

더 많은 가정과 건물, 도시가 태양광을 통해 전력을 공급받을 수 있도록 에너지가 거치는 여정을 효율적이고 안전하게 발전시키는 데 첨단 반도체가 어떤 역할을 하는지 위의 비디오를 통해 알아보자.

(원문보기)

References:
[1] https://www.renewableenergyworld.com/solar/renewables-made-up-92-of-new-generating-capacity-in-the-u-s-in-the-first-half-of-2021/#greff 

관련 회사 블로그 게시물

소리를 넘어: 반도체 혁신으로 변화하는 오디오 경험
20 Feb 2026 | 기술 및 혁신

소리를 넘어: 반도체 혁신으로 변화하는 오디오 경험

오디오는 우리의 삶을 더 풍요롭고 개인적이고 안전하게 만듭니다. 여기에 반도체가 더해지면 어떤 가능성들이 펼쳐질까요?

정밀성의 한계를 테스트하다
16 Feb 2026 | 기술 및 혁신

정밀성의 한계를 테스트하다

반도체 기술 발전이 테스트 장비의 혁신에 미치는 영향

세상을 경험하는 방식을 바꾸는 반도체 기술 혁신 3가지
31 Dec 2025 | 기술 및 혁신

세상을 경험하는 방식을 바꾸는 반도체 기술 혁신 3가지

더 안전한 시스템, 더 작아지는 기기 그리고 AI 도입의 가속화는 미래의 기술을 위한 밑거름이 됩니다

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.