Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

集成式0级BLDC电机驱动器将MHEV 48V电机驱动系统尺寸缩小多达30%

德州仪器 (TI) 的新款电机驱动器可使轻混电动车系统达到ASIL D功能安全等级,并提供更高的栅极驱动电流

22 2월 2021 | Products and technologies, 2021

德州仪器 (TI) 的新款电机驱动器可使轻混电动车系统达到ASIL D功能安全等级,并提供更高的栅极驱动电流

德州仪器 (TI)(NASDAQ股票代码:TXN)今日推出了一款高度集成的0级无刷直流 (BLDC) 电机驱动器,适用于48V大功率电机控制系统(例如轻混电动车的牵引逆变器和起动机发电机)。DRV3255-Q1可帮助设计人员将电机系统的尺寸缩小多达30%,同时提供更高的栅极驱动电流,从而提供更好的保护和更高的输出功率。这款全新的电机驱动器是按照德州仪器经TÜV SÜD认证的功能安全开发流程设计的,满足更为严格的安全要求,符合ASIL D级的汽车安全完整性等级。为获取更多信息,请访问www.ti.com.cn/product/cn/DRV3255-Q1

为了帮助减少全球温室气体排放,汽车制造商正在增加轻混电动车 (MHEV) 的量产规模。轻混电动车使用48V电机驱动系统,有利于减少车辆内燃机的气体排放。制造商可以利用德州仪器符合功能安全标准的DRV3255-Q1来设计电机驱动系统,实现满足ASIL D级合规要求的轻混电动车系统,提供高达30kW的电机功率,从而缩短重型车辆中48V电机驱动系统的响应时间。

"48V系统是一项变革性的技术,可帮助原始设备制造商 (OEM) 满足减排目标,为高级驾驶辅助系统提供更大的功率,并管理暖通空调系统等高耗电负载,"Strategy Analytics的动力总成、车身、底盘和安全服务主管Asif Anwar说,"将先进的性能特征与功能安全和AEC-Q100的0级标准相结合,可在实际中提供系统级运行优势,从而帮助OEM实现这些目标。"

有关DRV3255-Q1的更多信息,请下载白皮书《如何构建功能安全的小型48V、30kW轻混电动车电机驱动系统》

将布板空间减小多达30%

DRV3255-Q1是一款先进的三相48V BLDC电机驱动器,集成了高侧和低侧主动短路逻辑,从而省去了外部晶体管和控制逻辑。这款全新的电机驱动器通过集成主动短路逻辑和动态故障响应,不仅帮助设计人员简化了设计,还可以提供高达30kW的电机功率,同时缩小48V电机驱动系统的布板空间并降低物料清单成本。

利用主动短路逻辑功能,系统设计人员可以根据系统需求灵活地布置金属-氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 连接,并防止由于过压导致的灾难性系统故障。在过压情况下,动态故障响应会自动将电机驱动器切换至主动短路模式,从而在优化系统性能的同时保护车辆的电机和电气部件免受过压应力的影响。

在保护48V电机驱动系统免受恶劣条件影响的同时缩短响应时间

DRV3255-Q1具有超高的输出功率水平,可缩短48V电机驱动系统的响应时间,这样,即使对于重型车辆(如SUV和卡车),驾驶员也可以在停车后更快地加速行驶。对于要求高达600A电流的电机,DRV3255-Q1可提供更高的栅极驱动电流,直接驱动栅极电荷高达1,000nC的MOSFET。

此外,这款符合汽车电子委员会 AEC-Q100的0级标准的电机驱动器还可以在宽温度范围 (-40摄氏度至150摄氏度) 内保护48V动力总成系统免受高达95V电压的开关瞬态和负载突降影响,从而省去了保护电路。

简化ISO 26262 ASIL D级合规性认证

考虑到功能安全性,DRV3255-Q1的设计采用了德州仪器经认证的功能安全硬件开发流程,并包含内置的安全机制和文档(如故障模式、影响和诊断分析以及功能安全手册)。除针对器件内部故障模式的安全机制外,数字输入/输出引脚还可以承受75V的绝对最大额定值,保护DRV3255-Q1免受外部12V电源过压的影响。

封装、供货情况

德州仪器现可提供采用64引脚方形扁平封装 (QFP) 的DRV3255-Q1。现可提供完整和定制数量卷带,但仅通过TI.com.cn供货。TI.com.cn上提供了多种付款方式和发货方式。

关于德州仪器(TI)

德州仪器 (TI) (纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球化的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

관련 보도자료

TI, 전력 모듈을 위한 선도적인 마그네틱 패키징 기술로 전력 솔루션 크기를 절반으로 축소
06 Aug 2024 | 제품 및 기술

TI, 전력 모듈을 위한 선도적인 마그네틱 패키징 기술로 전력 솔루션 크기를 절반으로 축소

텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 전력 밀도를 개선하고 효율성을 높이며 EMI를 줄이도록 설계된 6개의 새로운 전력 모듈을 출시했다.

TI, 더 작고 에너지 효율적인 고전압 모터를 구현하는 업계 최초의 GaN IPM 공개
02 Jul 2024 | 제품 및 기술

TI, 더 작고 에너지 효율적인 고전압 모터를 구현하는 업계 최초의 GaN IPM 공개

텍사스 인스트루먼트(TI)는 금일 미디어 브리핑을 진행하고, 업계 최초로 250W 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 650V 3상 질화 갈륨(GaN) IPM을 소개했다.

TI와 델타 일렉트로닉스, 전기차 온보드 충전 발전을 위한 협력 발표
02 Jul 2024 | 제품 및 기술

TI와 델타 일렉트로닉스, 전기차 온보드 충전 발전을 위한 협력 발표

텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 글로벌 전력 및 에너지 관리 제조업체인 델타 일렉트로닉스(Delta Electronics)와 차세대 전기차 온보드 충전 및 전력 솔루션을 개발하기 위한 장기적인 협력을 발표했다.

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.