TI의 새로운 MCU 시리즈, 엣지 AI 및 업계 최고 수준의 실시간 제어 기능을 구현해 효율성, 안전성 및 지속가능성 강화

· 통합 엣지 AI 하드웨어 액셀러레이터가 탑재된 TMS320F28P55x 시리즈 C2000™ MCU는 최대 99%의 결함 감지 정확도를 바탕으로 더욱 스마트한 실시간 제어 기능을 구현
· 최신 64비트 C29 코어를 적용한 F29H85x 시리즈는 기존보다 두 배 향상된 실시간 제어 성능으로 ASIL D 및 SIL 3수준의 안전 무결성을 지원

21 11월 2024 | 제조

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2024년 11월 21일 - 텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 더욱 지능적이고 안전한 자동차 및 산업용 시스템 구현을 지원하는 새로운 실시간 마이크로컨트롤러(MCU) 시리즈 2종을 발표했다. TI의 TMS320F28P55x 시리즈 C2000™ MCU는 신경 처리 장치(NPU)를 통합한 업계 최초의 실시간 MCU 포트폴리오로, 높은 정확도와 짧은 지연 시간으로 결함을 감지할 수 있다.  F29H85x 시리즈는 TI의 새로운 64비트 C29 디지털 신호 프로세서 (DSP) 코어를 기반으로 안전 및 보안 기능을 강화한 고급 아키텍처를 제공한다. TI는 2024년 11월 12일부터 15일까지 독일 뮌헨에서 열린 세계 최대 전자 부품 전시회인 ‘일렉트로니카 2024(Electronica 2024)’에서 두 제품을 선보였다.

 

TI 임베디드 프로세싱 분야의 수석 부사장인 아미카이 론(Amichai Ron)은 " 에너지 효율이 높고 더 빠른 의사 결정을 내릴 수 있는 자동차 및 산업용 애플리케이션 설계에 대한 요구가 높아지면서, 확장 가능한 처리 성능과 메모리, 온칩 안전 및 보안 기능에 대한 필요성이 커지고 있다”라며, "수십 년 동안 TI의 C2000 MCU는 제조업체가 실제 데이터를 측정하고 효율적으로 처리할 수 있도록 지원해 왔다. 새롭게 출시된C2000 포트폴리오가 지원하는 향상된 실시간 제어 및 엣지 AI 성능을 바탕으로 엔지니어들은 보다 복잡한 문제를 해결하고 더욱 높은 수준의 시스템 효율성, 안전성, 지속가능성을 달성하도록 지원할 수 있게 될 것이다"라고 말했다.

 

제품에 대한 보다 자세한 내용은 ti.com/TMS320F28P550SJ, ti.com/TMS320F28P559SJ-Q1, ti.com/F29H850TU, ti.com/F29H859TU-Q1에서 확인할 수  있다.

엣지 AI 기반 MCU를 통한 더욱 스마트하고 효율적인 시스템

오늘날, 엔지니어들은 태양광 및 에너지 저장 시스템의 아크 오류 감지나 예측 유지 보수를 위한 모터 베어링 오류 감지 등의 기능을 위해 실시간으로 정확한 의사 결정을 수행할 수 있는 시스템을 설계해야 하는 과제에 직면해 있다. 업계 최초로 신경 처리 장치(neural processing unit, 이하 NPU)를 통합한 TI의 새로운 C2000™ TMS320F28P55x 시리즈는 실시간 처리로 일관적인 성능을 보장함으로써 이러한 두 가지 과제를 모두 해결하게 해준다.

 

TMS320F28P55x 시리즈의 NPU는 메인 CPU에서 신경 네트워크 모델의 실행을 분리하여 기존의 소프트웨어 구현 방식보다 지연현상을 5~10배 더 낮추어 더욱 빠르고 정확한 의사 결정을 가능하게 한다.  또한 통합 NPU에서 실행되는 모델은 교육을 통해 다양한 환경을 학습하고 이에 적응하여 시스템이 99% 이상의 정확도로 오류를 감지할 수 있도록 지원하여 엣지에서의 지능형 의사 결정을 구현한다. TI는 특정 애플리케이션을 위해 최적화되고 테스트를 거친 모델이 포함되어 있는 완전한 AI 툴체인을 제공하고 있어 엔지니어가 경험의 수준과 상관없이 쉽게 AI 모델 개발 프로세스를 완료할 수 있도록 지원한다.

 

업계를 선도하는 실시간 제어 성능과 안전 및 보안 강화

엔지니어들은 더 많은 플래시 메모리, 강력한 연산 성능, 고도의 통합 기능을 갖춘 단일 MCU 솔루션을 요구하고 있다. 이러한 요구 사항은 특히 자동차의 경우 개별 솔루션에서 파워트레인 내의 다양한 계산 및 관리 기능을 단일 칩이 처리하는 통합 솔루션으로 전환됨에 따라 더욱 두드러진다. 64비트 아키텍처가 탑재된 TI의 새로운 C29 코어는 C28 코어보다 두 배 이상의 실시간 신호 체인 성능을 제공한다.

 

포괄적인 진단 및 오류 검사 메커니즘을 갖춘 F29H85x 시리즈는 ASIL D 및 SIL 3 수준의 ISO 26262 및 IEC 61508 자동차 및 산업 안전 표준을 준수하도록 설계되었다. 이 MCU는 하드웨어 보안 모듈을 완전 격리하여 시스템을 무단 접근과 사이버 위협으로부터 보호하는 사이버 보안 기능을 제공한다. 더불어, TI의 독자적인 안전 및 보안 장치는 첨단 메모리 보호 유닛을 사용하여 CPU 작업의 하드웨어 분리를 통한 간섭 없는 상태를 유지하고 실행 중 안전 및 보안을 제공하면서 성능에 영향을 주지 않는다.

 

 

TI, 일렉트로니카 2024 (electronica 2024) 참가

TI는 이번 일렉트로니카 2024에서 자사의 아날로그 및 임베디드 프로세스 제품이 더욱 지능적이고 지속 가능한 미래를 설계하는 데 기여하는 최신 기술을 선보였다. 전시는 로봇, 산업용 통신, 엣지 AI, 지능형 시스템, 에너지 인프라, 소프트웨어 정의 차량 등 다양한 분야에 걸친 혁신기술이 포함되었다. 보다 자세한 정보는 ti.com/electronica에서 확인할 수 있다.

 

주요 발표 내용

 

  • 11월 12일 화요일:
    • 첸 유 창 (Chen Yu Chang) "첨단 CPU 아키텍처로 실시간 제어 재구상하기" 발표
    • 이부쿤 올루무이와 (Ibukun Olumuyiwa) "고성능 실시간 마이크로컨트롤러를 위한 사이버 보안 구현" 발표
  • 11월 13일 수요일:
    • 아서 레드펀 (Arthur Redfern) "임베디드 AI: 높은 수준의 신경 네트워크 설계와 낮은 수준의 임베디드 실행 간의 격차 해소" 참여
  • 11월 15일 금요일:
    • 다올린 큐(Daolin Qiu) 및 페카 바리스(Pekka Varis) "스마트 그리드 성능 측정을 위한 네트워크 이중화" 발표

 

패키지, 재고 여부 및 가격

·       TMS320F28P550SJ 및 TMS320F28P559SJ-Q1은 현재 ti.com/C2000에서 사전 생산 수량으로 구매 가능하며, F29H850TU 및 F29H859TU-Q1은 2024년 말부터 구매 가능

·       여러 가지 결제 및 배송 옵션 지원

·       평가 모듈 포함

 

참고자료

·       TI에서 엔지니어가 프로세스 및 안전 설계 과제를 해결하는 데 어떤 도움을 제공하는지에 대한 자세한 내용: "혁신적인 C29 코어를 기반으로 구축된 MCU가 고전압 시스템에서 실시간 성능을 높이는 방법"

 

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신에 준해 모든 전자기기에 반도체가 적용될 수 있도록 보다 높은 신뢰성과 효율성을 제공하는 기술 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

 

*상표

C2000은 텍사스 인스트루먼트의 등록 상표이다. 모든 등록 상표 및 다른 상표는 각 소유주의 재산이다.

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.