비디오 시리즈

전기 자동차(EV)용 멀티 kW DC/DC 컨버터 설계 방법

전기차(EV) 수요가 급격히 증가하고 있다는 사실은 누구나 잘 알고 있습니다. 8개 파트로 구성된 이 교육 세션은 1부의 일반적인 EV 시스템에 대한 설명으로 시작됩니다. 2부에서는 납산 배터리와 리튬 이온 배터리를 모두 어떻게 충전하는지 그 방법을 간략하게 설명합니다. 3부에서는 역률과 고조파 전류의 유형을 중점적으로 설명합니다. 4부에서는 PFC(역률 보정)와 일반적인 부스트 PFC 단계에 대해 설명합니다. 5부에서는 PSFB(위상 전환 풀 브리지) 토폴로지를 중심으로, 이 토폴로지를 사용하는 이유와 그 작동 방식에 대해 자세히 설명합니다. 6부에서는 PSFB와 그 작동 방식을 심도 깊게 살펴봅니다. 7부에서는 UCC28951-Q1 및 텍사스 인스트루먼트의 그 외 오토모티브 등급 부품을 사용하여 고전력 배터리 충전기를 설계하는 방법을 보여줍니다. 마지막으로 8부에서는 전력 시스템에서 MOSFET 게이트 드라이버의 역할에 대해 설명합니다.

발표자

View series

전기 자동차(EV)용 멀티 kW DC/DC 컨버터 설계 방법