Inxpect SpA

Inxpect engineers safety radar sensors for industrial automation, robotics and other markets

Inxpect's safety radar systems (SIL2, PLd), equipped with 3D sensing and exceptional resilience to environmental disruptions, play a crucial role in enabling machines to safely perceive their surroundings. This revolutionizes the collaboration between humans and machines, bridging the gap between safety and productivity. With a rapidly expanding and diverse team, as well as offices in Italy, Spain, Germany, China, and the USA, Inxpect stands as the global leader in the safety radar sensor market.

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Via Serpente 91
  • Brescia, 25131

자료

평가 보드

INXPECT-3P-S200 — Inxpect S200 안전 레이더 센서

Inxpect 안전 레이더 센서는 위험한 구역에 있는 작업자의 접근 또는 존재를 감지하며 감지 및 경고 영역을 동적으로 설정할 수 있습니다. 이 장치는 독점적인 Inxpect 감지 알고리즘을 갖춘 IWR6843 mmWave 센서 칩을 기반으로 하는 스마트 FMCW(주파수 변조된 연속파) 레이더 장치입니다. 밀리미터파 V 대역(60GHz)에서 작동하는 Inxpect 안전 레이더 센서는 작동 범위 내의 정적 및 이동 물체에서 반사되는 반사 신호를 분석하여 복잡한 장면을 감지할 수 있습니다. 수평 시야와 최대 4개의 안전 영역을 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다