Xilinx

Technology and semiconductor company that primarily supplies programmable logic devices.

Xilinx develops highly flexible and adaptive processing platforms that enable rapid innovation across a variety of technologies – from the cloud, to the edge, to intelligent end devices. Founded in 1984, Xilinx invented the field-programmable gate array (FPGA) and was the first fabless semiconductor company. In 2012, the company introduced the first product based on 3-D stacked silicon using silicon interposer technology. It made history with the first extendable system-on-chip (SoCs) by tightly integrating a processor system with programmable logic. More recently, in 2019, Xilinx introduced an adaptive computing technology that delivers breakthrough AI inference and signal processing performance. And its innovations in developer tools have fueled developers’ ambitions for more than two decades. For Xilinx, being a leader in adaptive computing is more than algorithms, artificial intelligence (AI), and machine learning. It means helping customers create scalable, differentiated and intelligent solutions that enable the adaptable, intelligent and connected world of the future.
근자외선 제품 (400~420 nm)
DLP9500 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLPC410 DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

근자외선 제품(400~420nm)
DLP7000 0.7인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

근적외선 제품(>700nm)
DLP650LNIR 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

자외선 제품(< 400nm)
DLP7000UV 0.7인치, XGA UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9500UV 0.96인치 1080p UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
연락처
제공된 리소스
  • 시뮬레이션 툴
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 2100 Logic Drive
  • San Jose, California, 95124
  • United States

자료

시뮬레이션 툴

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 모델

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다