FUSION-PRODUCTION-GUI

Herramienta de producción de Fusion Digital Power

FUSION-PRODUCTION-GUI

Descargas

Información general

The Fusion Digital Power Production Tool (production GUI) is a graphical user interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test.  This command-based interface allows the seamless integration of UCD flashing procedures in a production environment.

The production GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Studio™ software.  This tool is typically used in manufacturing and production environments.  User guides are accessible from the "Help" menu in the GUI.
Funciones
Some of the tasks the tool can perform include:
  • Download firmware in "ROM" mode
  • Upgrade firmware in "Program" mode
  • Program a device configuration
  • Write serial numbers
  • The tool supports multiple devices on a board, and includes built-in logging and reporting
  • Test the device (validate power conversion falls within acceptable Vout and Iout limits)
  • Instructions on how to develop a factory script and how to deploy it are fully documented with examples from the Script Writer and Script Runner documents in the GUI's Help menu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3020 Controlador de potencia digital totalmente programable con hasta dos salidas reguladas y seis salida UCD3028 Controlador de potencia digital totalmente programable con hasta dos salidas reguladas y ocho salida UCD3040 Controlador de potencia digital totalmente programable con cuatro bucles de realimentación y ocho sa UCD3138 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Opciones de descarga

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0H
Fecha de publicación: 2/01/2022
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3020 Controlador de potencia digital totalmente programable con hasta dos salidas reguladas y seis salida UCD3028 Controlador de potencia digital totalmente programable con hasta dos salidas reguladas y ocho salida UCD3040 Controlador de potencia digital totalmente programable con cuatro bucles de realimentación y ocho sa UCD3138 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc014 or www.ti.com/lit/xx/sldc014h/sldc014h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLDC014. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos