LINUXEZSDK-DAVINCI

Kit de desarrollo de software Linux EZ (EZSDK) para procesadores de video DM814x y DM816x DaVinci™

LINUXEZSDK-DAVINCI

Descargas

Información general

El kit de desarrollo de software Linux EZ (EZ SDK) permite a los clientes evaluar sus dispositivos en minutos y comenzar a desarrollar en menos de una hora. Este kit proporciona todo lo que los desarrolladores de DaVinci™ necesitan para evaluar y comenzar a desarrollar en los procesadores DaVinci™ DM816x/DM814x. Con el lanzador de aplicaciones basado en la interfaz gráfica de usuario (GUI) incluido, lanzar demostraciones, puntos de referencia y aplicaciones se simplifica. Además, a los desarrolladores les resultará fácil desarrollar aplicaciones y agregarlas al iniciador de aplicaciones. El EZ SDK también incluye códecs de video y audio y algoritmos acelerados por DSP, además de herramientas como C6EZRun y C6EZAccel, que permiten a los desarrolladores de ARM aprovechar fácilmente el DSP para tareas de procesamiento de señales.

El DaVinci Linux EZSDK es gratuito de TI y no requiere pago de derechos por tiempo de ejecución.

Funciones
  • Soporte de Linux basado en el núcleo 2.6.37 o superior
  • Compatible con Android Gingerbread
  • Códecs de audio yvideo
  • Ejemplos de aplicaciones: proyectos preconfigurados para audio y video en red
  • Lanzador de aplicaciones de matrices e instalador unificado para todas las aplicaciones de destino y host
  • Inicio rápido de desarrollo
  • Compatible con CCStudio v5 (Eclipse 5.0): Compilación, construcción, depuración
  • Cadena de herramientas gcc CodeSourcery Lite
  • Complemento SDK de gráficos QT
  • Bibliotecas OpenMAX y demostraciones de Toolbox
¿Qué incluye?
El SDK de DaVinci™ Linux incluye los siguientes componentes:
  • Núcleo de Linux 2.6.37
  • Cargadores de arranque
  • Sistema de archivos
  • Marco de aplicaciones Qt/Webkit
  • Lanzador de aplicaciones basado en la interfaz gráfica de usuario (GUI)
  • Compatibilidad con gráficos 3-D
  • Aplicaciones de ejemplo
  • Herramientas de host, como Flash Tool y Pin Mux Utility
  • Guía para desarrolladores de software
  • Componentes de software DSP: BIOS6.3, MFP3.21 y Syslink
  • Códecs acelerados HDVICP2: Codificación y decodificación H.264, codificación y decodificación MPEG-4, decodificación MPEG-2 y VC1/WMV9 para el decodificador de video
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Kit de desarrollo de software (SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Procesadores basados en Arm
TMS320DM8127 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8147 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8148 Procesador de medios digitales DaVinci
Procesadores digitales de señales (DSP)
TMS320DM8165 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8167 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8168 Procesador de medios digitales DaVinci
Opciones de descarga

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

close
Última versión
Versión: 5.05.02.00
Fecha de publicación: 30/12/2012

Code Sourcery ARM GCC Tool Chain

EZSDK 5.05 Additional sources ISO image [optional]

Suma de comprobación MD5

DM816x EZSDK 5.05 Installer

Suma de comprobación MD5

dm816x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

Suma de comprobación MD5

DM814x EZSDK 5.05 Installer

Suma de comprobación MD5

dm814x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

Suma de comprobación MD5
Productos
Procesadores basados en Arm
TMS320DM8127 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8147 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8148 Procesador de medios digitales DaVinci
Procesadores digitales de señales (DSP)
TMS320DM8165 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8167 Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8168 Procesador de medios digitales DaVinci

Documentación

Información de la versión

Attention C6A816x/AM389x Users: If you have an older EVM that supports only DDR2 Memory, then please read the release notes for important installation and upgrade information before downloading the installer.

Attention DM814x Users: If you have an EVM without an Expansion IO with touchscreen LCD, then please read the release notes for important installation and upgrade information on how to configure your for HDMI display.

Internet Explorer users: right click, select Save As. In the file dialog change the file type to All Files before saving the file (otherwise the installer will be saved as a text file).

5.2 If necessary make the installer executable manually by executing:

5.3 Execute the installer on the host and follow the instructions:

5.4 Once installation is complete, the Software Developers Guide (SDG) will open. Follow the instructions in the SDG to start developing software.

5.5 The SDG and other documentation can be found in the docs folder of the EZSDK installation directory.

5.6 If desired, the SD card referenced in the QSG can be re-created as described in section

in the SDG. Optionally, you can download the Demo Binaries tar.gz file. This package is a subset of the full EZSDK and contains the scripts and documentation required to create an SD card or export the EZSDK filesystem on NFS. Since this package is much smaller than the full EZSDK, you can optionally download it ahead of the full EZSDK installer to quickly evaluate the demonstration applications. To do any software development, you will need to download and install the full EZSDK.

The EZSDK installer already comes with the sources of the TI software. If you want to download the additional source files of the open source components, download them below as an ISO image (

). Note that this is an

download which is not required to develop applications with the EZSDK.

If you prefer a physical disk, please click on

and one will be sent to you by mail. Please include your name and mailing address in the email if requesting a physical DVD.

There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.

Windows Users - If you are having difficulties with the download see

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
C6RUN-DSPARMTOOL Herramienta de desarrollo de software C6EZRun para dispositivos TI DSP+ARM CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Code Composer Studio™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.