AMC6821SW-LINUX
Linux ドライバ、AMC6821 用
AMC6821SW-LINUX
概要
この Linux ドライバは、温度監視とファン制御を実施する AMC6821 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータスLinux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- AMC6821
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/amc6821.c
- Documentation/hwmon/amc6821
ドライバ・サポートの有効化
"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)
Menuconfig Location
Symbol: SENSORS_AMC6821 [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments AMC6821 Location: -> Device Drivers -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y]) Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1433 Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]
修正とコード拡張
このドライバに対する修正やコード拡張を加える必要がある場合、次の場所にある maintainers ファイル内のリストに従って、該当する Linux Kernel コミュニティ宛にパッチを送信してください。こちら