詳細リクエスト
DDC1128 の設計リソースが入手可能です。ご請求
DDC1128EVM 評価基板 (EVM) は、128 チャネル電流入力型 20 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC1128 の評価キットです。この評価基板には、2 個の DDC1128 デバイス、PC 接続用の USB デバイス、デバイス通信用の FPGA、16MB の一時データ ストレージ用メモリ、アナログ入力の接続用の高密度ソケットが搭載されています。Microsoft® Windows® オペレーティング システム向けに、各デバイスの性能評価を簡単に実行できるソフトウェアが付属しています。デバイス分析用に、ソケット対応のアナログ入力ボード (AIB) が高密度 DDC1128EVM ソケットに接続されています。
DDC1128 の設計リソースが入手可能です。ご請求
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DDC1128 EVM Intro User's Guide | 2014年 3月 19日 | |||
証明書 | DDC1128EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |