TIOL221EVM
TIOL221 の評価基板
TIOL221EVM
概要
TIOL221 評価基板 (EVM) は、TIOL221 の主な機能と性能を、ピン制御と SPI 構成の両方で評価するためのプラットフォームです。この EVM は、業界標準の 4 ピン M12 コネクタを搭載し、クラス A の 2 チャネル構成で、1 つを IO-Link 通信チャネル、もう 1 つをデジタル入出力チャネルとして実装しています。また、裸線の接続や外部負荷に使用できるねじ込み端子台も用意されています。
特長
- LDO および SPI インターフェイス内蔵、TIOL221 デュアルチャネル IO-Link デバイス PHY
- 業界標準の 4 ピン M12 コネクタによる 2 チャネル構成 (1 つは IO-Link、もう 1 つは DO/DI) と裸線ねじ込み端子
- ノイズと過渡パルスから保護するための TVS ダイオードや追加のフィルタリング部品用のフットプリント
- 電流制限は、ポテンショメータを使用するか、ジャンパで選択する専用の抵抗オプションを使用して構成可能
- ピンモード動作と SPI モード動作の両方を容易にするヘッダー ピンとテスト ポイント
- 8KB I2C EEPROM
IO-Link とデジタル I/O
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2