バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SIMPLELINK-CC32XX-SDK

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

Link to Windows Installer for SimpleLink CC32XX SDK

MD5 チェックサム

Link to macOS Installer for SimpleLink CC32XX SDK

MD5 チェックサム

Link to Linux Installer for SimpleLink CC32XX SDK

MD5 チェックサム

Link to Radio Tool for SimpleLink CC32XX SDK and SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-In

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3220MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3230S 256kB RAM、共存、WPA3、16 TLS ソケット、セキュア・ブート搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® マイコン (MCU) CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® マイコン (MCU)、256kB RAM + 1MB XIP フラッシュ、共存、WPA3、16 TLS ソケット、セキュア・ブート搭載 CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション CC3235MODASF 1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド・ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション CC3235MODS 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3235MODSF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3235S 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3235SF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

技術情報

SimpleLink CC32XX SDK Documentation

リリース情報

Click on the links in the table below to download. The SimpleLink Wi-Fi SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

最新情報

  • This SDK adds support for CC3235S and -SF devices. These new CC32xx family members add 802.11 a/b/g/n dual band 2.4GHz and 5GHz radio, baseband, and MAC with a powerful hardware cryptography engine, single wire co-located 2.4GHz radio coexistence support, FIPS140-2 Level 1 certification, up to 16 concurrent secure sockets and several more exciting and useful features.
    • Application processor: Arm Cortex-M4 MCU with a user-dedicated 256KB of RAM and an optional 1MB of executable flash
    • Network processor to run all Wi-Fi and Internet logical layers. This ROM-based subsystem includes an 802.11 a/b/g/n dual band 2.4-GHz and 5-GHz radio, baseband, and MAC with a powerful hardware cryptography engine
  • This generation introduces new capabilities that further simplify the connectivity of things to the Internet. The main new features include:
    • 802.11a(5GHz) support
    • 2.4GHz/Bluetooth low energy coexistence
    • Antenna diversity
    • Enhanced security with FIPS 140-2 Level 1 certification
    • More concurrent secure sockets (up to 16)
    • Certificate sign request (CSR)
    • Wi-Fi Alliance certified for IoT applications with low-power capabilities
    • Hostless mode for offloading template packet transmissions
    • Improved fast scan
    • DNS caching
    • Real-Time RSSI
    • Added new examples folders for CC3235S and CC3235SF
    • Enhancement for Power measurement example
      • Added IOT low power option
    • Enhancement for Network terminal
      • Support setting country code
      • Added 5GHz channels support
      • Added support for Antenna diversity configurations
      • Added Support for Coex configurations
      • Extended scan results table
  • Host driver 3.0.1.46 enhancements/changes include support for both the CC3220 and the CC3235 variants, SysConfig 2.0 and deprecation of SL_TINY driver
  • Support for SysConfig 2.0 includes manual antenna diversity and user defined RSSI trigger capabilities
  • Support for Amazon Certificates CA1-CA4
  • New features supported only in CC3220S/SF:
    • Manual antenna diversity - The Antenna diversity mechanism is applicable when two antennas are used and enables the application to control the antennas through three dedicated APIs. One API is used for configuring the feature and the other two API are used for setting and getting the selected antenna. The antenna switch operation is protected in the MAC firmware such that the actual switching is deferred until all TX operations are done. The antenna diversity uses two GPIOs to control an external switch that selects among the two antennas. The user is expected to evaluate the link RSSI through an existing API and choose the appropriate antenna. This can be enabled using the sl_WlanSet command with SL_WLAN_GENERAL_PARAM_ANT_SELECTION_SET option, for further information please refer to the description in the SimpleLink host driver doxygen.
      • Limitations: Configuration of the feature requires device reset to take effect and not all GPIOs can be used as output lines to the external switch.
    • User Defined RSSI Trigger - The user defined RSSI trigger enables the application to get a notification when the received signal strength degraded below a predefined value. This feature can be used as a standalone feature but can also serve two advantages when combined with the Antenna diversity feature. The first is power saving when periodic host application wakeups are not required (to get the signal level of the selected antenna), and the second is real time responsiveness so the host application is notified immediately on degraded antenna link. RSSI user trigger configuration includes the RSSI threshold level, notification pacing, hysteresis value and feature disable/enable. RSSI user trigger can be set at any time, including during connection.
  • Support for CCS v8.3.0.00009, ARM 18.1.4.LTS
  • Support for XDCTools to 3.51.01.18
  • Support for GNU Code Gen Tools gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major
  • Support for IAR EWARM v8.20.2
  • Support for FreeRTOS v10.0.0